Kläranlage Marselisborg
Wie sich eine Kläranlage zum Energieerzeuger wandelt
Die Kläranlage als Energieerzeuger: So sieht die Zukunft der Wasserversorgung aus! Denn sie gehört mit den Bereichen Wasseraufbereitung und Klärung innerhalb einer Kommune zu den größten Energieverbrauchern. In Europa steht die Wasser- und Abwasserbehandlung für 30 bis 50 % des Stromverbrauchs von Gemeinden. Wie es deutlich besser geht, zeigt die Gemeinde Aarhuus in Dänemark. Sie hat es durch den Einsatz optimierter Prozesse, moderner Frequenzumrichter mit höchster Energieeffizienz und Ausnutzung neuster Technologien wie Fernwärme und Biogas geschafft, dass die Kläranlage Marselisborg heute netto Energie erzeugt.
Energieerzeugung bei der Abwasseraufbereitung in Marselisborg
Kläranlage als Energieerzeuger: Entdecken Sie, wie Frequenzumrichter von Danfoss Drives alle Pumpen, Lüfter und sonstigen Motoren in der Kläranlage Marselisborg antreiben und ihren Wandel zum Energieerzeuger ermöglichen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Kläranlage als Energieerzeuger: Wie war der Weg vom Energieverbraucher zum Energieerzeuger?
Die Kläranlage von morgen existiert schon heute. Sie steht in Aarhus, Dänemark und inspiriert die Wasserwirtschaft weltweit. Claus Homann verantwortet das Abwassermanagement der dänischen Gemeinde und ist stolz auf sein Team. Zusammen mit Mads Warming von Danfoss haben sie schon viel erreicht. In Aarhus sparen die Verantwortlichen seit über einem Jahrzehnt Energie und CO₂ ein.
Mit der Marselisborg-Anlage hat Aarhus weltweit als erste Stadt eine Kläranlage erschaffen, die sich komplett selbst mit Energie versorgt – und sogar einen Überschuss erzeugt. 120 VLT® AQUA Drive Frequenzumrichter von Danfoss treiben alle wichtigen Motoren für Lüfter, Gebläse und Pumpen an.
Energieerzeugung aus Haushaltsabwasser
Es gibt noch einige wenige andere Anlagen auf der Welt, die ähnlich wie Aarhus arbeiten und das gleiche Ziel verfolgen. "Es ist aber wichtig zu verstehen, dass unsere Anlage im Gegensatz zu den anderen ausschließlich mit Haushaltsabwassern Energie erzeugt – nicht mit zusätzlichen Abfällen beispielsweise aus der Lebensmittelindustrie oder durch Solarpanele oder Windkraftanlagen. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von Aarhus", berichtet Claus Homann. In der Wasseraufbereitungsanlage in Marselisborg verschob sich seit 2010 der Fokus von der Minimierung des Energieverbrauchs hin zu einer Maximierung des Netto-Energieüberschusses. Heute produziert die Anlage Strom und Wärme, und mit dieser Nettoerzeugung versorgt sie das örtliche Versorgungsnetz von Aarhus, Dänemarks zweitgrößter Gemeinde. Die CO2-Bilanz wurde entsprechend um 35 % gesenkt.
Lesen Sie in der ‚Tech Insight‘, welche Technologie Sie benötigen, um Ihre Kläranlage in einen Energielieferanten zu verwandeln.
Danfoss VLT® Frequenzumrichter für alle Bereiche der Wasseraufbereitung
Die Wasser- und Abwasseraufbereitung weist hohe Lastunterschiede im Tagesverlauf und zu verschiedenen Jahreszeiten auf. Der Einsatz von Frequenzumrichtern hat stetig zugenommen, um Gebläse, Pumpen und andere angetriebene Geräte zu steuern und an den sich ändernden Leistungsbedarf anzupassen. In der Abwasseraufbereitungsanlage Marselisborg sind an fast allen beweglichen Teilen VLT® AQUA Drive Frequenzumrichter installiert: Sie regeln Gebläse, Pumpen und Mischer. Dank der Frequenzumrichter kann die Anlage auf Lastschwankungen mit maximaler Flexibilität reagieren.
Drehmoment - Der Antriebspodcast | Episode 9
Die Wasser- und Abwasseraufbereitung weist hohe Lastunterschiede im Tagesverlauf und zu verschiedenen Jahreszeiten auf. Der Einsatz von Frequenzumrichtern hat stetig zugenommen, um Gebläse, Pumpen und andere angetriebene Geräte zu steuern und an den sich ändernden Leistungsbedarf anzupassen. In der Abwasseraufbereitungsanlage Marselisborg sind an fast allen beweglichen Teilen Frequenzumrichter installiert: Sie regeln Gebläse, Pumpen und Mischer. Dank der Frequenzumrichter kann die Anlage auf Lastschwankungen mit maximaler Flexibilität reagieren.
In dieser Episode von Drehmoment – Der Antriebspodcast erklären Claus Homann und Mads Warming, wie sie die Bestandsanlage zum weltweiten Prosumer-Vorbild umgerüstet haben. Das Interview lesen Sie auch hier.
Gute Aussichten: Auf dem Weg zum kommunalen Prosumer

Die Vision der Stadt Aarhus ist es, die Energieerzeugung noch weiter auszubauen und eine Überschussproduktion aus ihren Kläranlagen zu erreichen, die so hoch ist, dass sie auch den Energiebedarf für die Trinkwasserversorgung der Stadt decken kann. Damit wird der größte einzelne Stromverbraucher der Behörde zu einem energieneutralen Akteur.
Lesen Sie in der ‚Tech Insight‘, welche Technologie Sie benötigen, um Ihre Kläranlage in einen Energielieferanten zu verwandeln.
Tech-Insights: Wie wird Ihre Kläranlage zum Energieerzeuger?
-
Optimierung des Stickstoffentfernungsprozesses: Der VLT® AQUA Drive Frequenzumrichter passt den Belüftungsgrad exakt an den Bedarf an. Diese Steuerung reduziert den Energieverbrauch und erhöht die Menge des im System verbleibenden Kohlenstoffs.
-
Als Gebläse kommen Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse zum Einsatz. Diese Aufrüstung sorgt für eine weitere Reduzierung des Energieverbrauchs im Belüftungsprozess.
-
Aerobe Schlammalterungssteuerung in Abhängigkeit von Temperatur und Belastung der Anlage. Hier ist die Frequenzumrichter-Steuerung der Rücklaufschlammpumpen der Schlüssel zur Energieeinsparung und zum erhöhten Kohlenstoffrückhalt im System.
-
Verbesserung des Kraft-Wärme-Kopplungsprozesses zur Energieerzeugung mit 90 % Energieeffizienz.
-
Diese Veränderungen und Verbesserungen, einschließlich der effektiven Koproduktion von Strom und Wärme auf Basis von Methangas aus der aeroben Schlammfaulung, haben zu den beeindruckenden Ergebnissen geführt:
130 % Stromerzeugung (30 % Strom-Überschuss)
Überschusswärmeerzeugung von ca. 2,5 GWh/Jahr