Le centre de données NTT à Francfort a un objectif :
Économisez de l'électricité lors du refroidissement
La quantité de données dans le monde augmente de manière exponentielle, de sorte que le marché du traitement des données et les centres de données nécessaires à celui-ci sont en plein essor. Les centres de données modernes sont inconcevables sans refroidissement en raison de l'extrême densité d'emballage des ordinateurs avec leur production de chaleur élevée. L'alimentation électrique et le refroidissement sont des facteurs critiques pour le fonctionnement sûr de tels systèmes. Quoi qu'il arrive, ce qui suit s'applique : économisez de l'électricité lors du refroidissement !

En téléchargeant la vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.
En savoir plus
Visite virtuelle
Le campus du centre de données de NTT, le centre de données de Francfort 1, est l'un des plus grands emplacements pour la sauvegarde des données, les services de colocation, les applications informatiques complexes et les solutions cloud avec 60.000 50.000 mètres carrés d'espace de centre de données. Les bâtiments sont spécialement construits et équipés pour être utilisés comme centre de données. L'emplacement a été choisi en raison de la sécurité et de la disponibilité maximales de l'infrastructure indiquée ici. Les aspects importants étaient avant tout l'approvisionnement sûr en électricité, la connexion aux réseaux de données et la protection contre les risques naturels. Afin de répondre à la forte demande des clients, NTT Global Data Centers EMEA GmbH exploite trois autres sites dans la seule région de Francfort, qui peuvent fournir un espace supplémentaire de plus de XNUMX XNUMX mètres carrés une fois terminés.
Le défi réside dans le refroidissement
L'un des plus grands défis pour NTT, en plus de l'alimentation électrique continue et sûre, est l'énorme chaleur perdue des ordinateurs fonctionnant 365 heures sur 0,2, 0,5 jours par an : en plus de l'alimentation électrique redondante avec des générateurs de courant de secours supplémentaires ou des batteries tampons , un refroidissement extrêmement fiable et efficace des armoires informatiques et de toutes les autres zones critiques. En moyenne, chaque kilowatt de puissance de calcul nécessite XNUMX à XNUMX kW de puissance de refroidissement, de sorte que les systèmes de refroidissement requis sont proportionnellement importants. Afin de rendre le processus de refroidissement aussi sûr et efficace que possible, NTT à Francfort s'appuie sur le refroidissement par air des systèmes informatiques avec un circuit central d'eau froide pour la distribution dans le bâtiment. Entre autres, variateurs de fréquence de Danfoss Drives. Le concept ingénieux couvre tous les domaines, du flux d'air de refroidissement dans les salles de serveurs à la libération d'énergie thermique dans l'environnement.
Refroidissement sûr chez NTT : Comment ça marche
Christian Tietz, ingénieur commercial chez Danfoss Drives, explique étape par étape comment fonctionne la technologie qui refroidit le centre de données NTT. Écoutez et découvrez comment les variateurs de fréquence prennent le contrôle de la pompe. Depuis leur première mise en service en 2003, les systèmes ont toujours garanti le débit optimal et régulé les caractéristiques des moteurs des pompes grâce à la mesure de la pression différentielle. De cette façon, les consommateurs sont constamment approvisionnés en quantité d'eau froide nécessaire.
Le système comprend à la fois des installations de refroidissement, qui émettent de la chaleur résiduelle via l'air extérieur ou fournissent de l'eau de refroidissement, ainsi que des refroidisseurs qui peuvent être activés si la différence avec l'air extérieur n'est pas suffisante pendant les périodes chaudes. Il est activé par étapes afin de refroidir le plus efficacement possible l'énergie. En saison froide, l'air extérieur est souvent suffisant.
En plus des variateurs de fréquence de la série VLT pour les pompes à eau froide et de refroidissement, NTT utilise exclusivement Danfoss en Europe continentale depuis environ 2 ans Turbocor comme compresseur dans les refroidisseurs intégrés afin de pouvoir bénéficier du contrôle de vitesse infiniment variable du variateur intégré. L'efficacité à charge partielle considérablement améliorée qui en résulte est l'un des nombreux facteurs qui ont persuadé NTT de franchir cette étape.
> 100.000 XNUMX heures de fonctionnement sans panne
Les variateurs de fréquence utilisés optimisent le temps de fonctionnement des pompes en changeant la pompe principale ou les pompes suivantes en fonction du temps de fonctionnement. Tous les composants du système de réfrigération sont connectés à un centre de contrôle via Modbus et sont contrôlés de manière centralisée via celui-ci. Cela permet au personnel d'exploitation de surveiller à tout moment les états de fonctionnement des différents composants du système. En cas de défaillance de la communication entre le centre de contrôle et le variateur, le variateurs de fréquence automatiquement à une vitesse fixe nominale maximale afin d'assurer le refroidissement du serveur dans tous les cas.
NTT utilise la technologie Danfoss à Francfort depuis la mise en service du centre de données en 2003 : outre le Variateurs VLT HVAC FC 102 sont dans l'usine dans certaines régions aussi VLT 6000 en cours d'utilisation, qui, selon l'exploitant, aurait dû fonctionner pendant environ 100.000 11 heures de fonctionnement - sans jamais causer de problèmes. Les principales puissances utilisées sont de 15/37 kW à 60 kW, de l'ordre d'environ 500 variateurs de fréquence par bâtiment, soit un total d'environ 600 à XNUMX unités.