Station d'épuration de Marselisborg
Comment une station d'épuration se transforme en producteur d'énergie
La station d'épuration comme générateur d'énergie : voilà à quoi ressemble l'avenir de l'approvisionnement en eau ! En effet, c'est l'un des plus gros consommateurs d'énergie au sein d'une commune dans les domaines du traitement et de la clarification des eaux. En Europe, l'eau et l'assainissement représentent 30 à 50 % de la consommation électrique des communes. La municipalité d'Aarhuus au Danemark montre comment les choses peuvent être bien mieux faites. Il l'a fait grâce à l'utilisation de processus optimisés, plus modernes variateurs de fréquence avec une efficacité énergétique maximale et l'utilisation des dernières technologies telles que le chauffage urbain et le biogaz, la station d'épuration de Marselisborg génère désormais de l'énergie nette.
Production d'électricité lors du traitement des eaux usées à Marselisborg
La station d'épuration en tant que producteur d'énergie : découvrez comment les variateurs de fréquence de Danfoss Drives entraînent toutes les pompes, ventilateurs et autres moteurs de la station d'épuration de Marselisborg et permettent leur transformation en producteurs d'énergie.

En téléchargeant la vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.
En savoir plus
La station d'épuration en tant que productrice d'énergie : quel a été le cheminement de consommateur d'énergie à producteur d'énergie ?
La station d'épuration de demain existe déjà aujourd'hui. Situé à Aarhus, au Danemark, il inspire la gestion de l'eau dans le monde entier. Claus Homann est responsable de la gestion des eaux usées de la municipalité danoise et est fier de son équipe. Avec Mads Warming de Danfoss, ils ont déjà beaucoup accompli. À Aarhus, les responsables économisent de l'énergie et du CO₂ depuis plus d'une décennie.
Avec l'usine de Marselisborg, Aarhus a été la première ville au monde à créer une station d'épuration totalement autonome en énergie – et même génératrice de surplus. 120 variateurs VLT® AQUA de Danfoss pilotent tous les principaux moteurs de ventilateurs, soufflantes et pompes.
Production d'électricité à partir des eaux usées domestiques
Il existe quelques autres installations dans le monde qui fonctionnent de manière similaire à Aarhus et ont le même objectif. "Cependant, il est important de comprendre que, contrairement aux autres, notre usine produit de l'énergie exclusivement avec les eaux usées ménagères - pas avec des déchets supplémentaires, par exemple de l'industrie alimentaire ou des panneaux solaires ou des éoliennes. C'est l'unique argument de vente d'Aarhus. ", rapporte Claus Homann. Depuis 2010, l'objectif de la station d'épuration de Marselisborg est passé de la minimisation de la consommation d'énergie à la maximisation de l'excédent énergétique net. Aujourd'hui, l'usine produit de l'électricité et de la chaleur, et avec cette production nette, elle alimente le réseau local d'Aarhus, la deuxième plus grande municipalité du Danemark. Le CO2-Bilan réduit de 35% en conséquence.
Lisez le « Tech Insight » pour découvrir la technologie dont vous avez besoin pour transformer votre station d'épuration en fournisseur d'énergie.
Convertisseurs de fréquence Danfoss VLT® pour tous les domaines du traitement de l'eau
Le traitement de l'eau et des eaux usées présente de fortes différences de charge au cours de la journée et à différents moments de l'année. L'utilisation de variateurs de fréquence n'a cessé d'augmenter pour contrôler les ventilateurs, les pompes et d'autres équipements motorisés et les adapter à l'évolution des besoins en énergie. À la station d'épuration de Marselisborg, presque toutes les pièces mobiles sont équipées d'un VLT® AQUA Drive variateurs de fréquence installés : Ils contrôlent les soufflantes, les pompes et les mélangeurs. Grace à variateurs de fréquence le système peut réagir aux fluctuations de charge avec une flexibilité maximale.
Torque - The Drive Podcast | épisode 9
Le traitement de l'eau et des eaux usées présente de fortes différences de charge au cours de la journée et à différents moments de l'année. L'utilisation de variateurs de fréquence n'a cessé d'augmenter pour contrôler les ventilateurs, les pompes et d'autres équipements motorisés et les adapter à l'évolution des besoins en énergie. Dans la station d'épuration de Marselisborg, des variateurs de fréquence sont installés sur presque toutes les pièces mobiles : ils contrôlent les ventilateurs, les pompes et les mélangeurs. Grace à variateurs de fréquence le système peut réagir aux fluctuations de charge avec une flexibilité maximale.
Dans cet épisode de Torque - The Drive Podcast, Claus Homann et Mads Warming expliquent comment ils ont converti le système existant en un modèle de prosommateur mondial. Vous pouvez aussi lire l'interview ici tout ce qui est possible en matière de stratégies de maintenance intelligentes pour l'industrie des boissons.
De belles perspectives : en passe de devenir un prosommateur municipal

La vision de la ville d'Aarhus est d'augmenter encore la production d'énergie et d'atteindre un excédent de production de ses stations d'épuration si élevé qu'il puisse également couvrir les besoins énergétiques pour l'approvisionnement en eau potable de la ville. En conséquence, le plus gros consommateur d'électricité de l'agence devient un acteur énergétiquement neutre.
Lire dans le 'Tech Insight', de quelle technologie avez-vous besoin pour transformer votre station d'épuration en fournisseur d'énergie.
Tech Insights : Comment votre station d'épuration devient-elle productrice d'énergie ?
-
Optimisation du processus d'élimination de l'azote : le variateur de fréquence VLT® AQUA Drive ajuste le niveau de ventilation exactement au besoin. Ce contrôle réduit la consommation d'énergie et augmente la quantité de carbone restant dans le système.
-
Des turbosoufflantes à grande vitesse sont utilisées comme soufflantes. Cette mise à niveau réduit davantage la consommation d'énergie dans le processus d'aération.
-
Contrôle du vieillissement aérobie des boues en fonction de la température et de la charge de la station. Voici la variateurs de fréquence-Le contrôle des pompes à boues de retour est la clé de l'économie d'énergie et de la rétention accrue de carbone dans le système.
-
Améliorer le processus de cogénération pour produire de l'énergie avec une efficacité énergétique de 90 %.
-
Ces changements et améliorations, y compris la coproduction efficace d'électricité et de chaleur à partir du gaz méthane issu de la digestion aérobie des boues, ont conduit à des résultats impressionnants :
130% de production d'électricité (30% de surplus d'électricité)
Génération de chaleur excédentaire d'environ 2,5 GWh/an