Un approvisionnement en eau potable sûr
dans la région Nahe-Glan

L’approvisionnement en eau potable – une fiabilité maximale est requise. La Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan mise sur le Danfoss DrivePro Site Assessment pour une disponibilité maximale et une meilleure planification de la maintenance et du service. Pour ce faire, les techniciens de service de notre partenaire Klebs+Hartmann examinent tous les variateurs de fréquence à la loupe afin d’effectuer une analyse des risques sur cette base et de donner des recommandations d’action pour un approvisionnement en eau potable sûr.

1 million de mètres cubes d'approvisionnement en eau potable

La Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan approvisionne 18 communes locales et la ville de Bad Sobernheim en eau potable, un aliment essentiel. La consommation annuelle d’eau s’élève à environ 1 million de m³, qui sont distribués à environ 18 500 habitants via quelque 6 900 raccordements. L’eau potable est pompée à partir de 26 installations de production, c’est-à-dire 23 puits profonds, 1 puits d’eau industrielle et 2 sources, puis acheminée vers les installations de stockage via 13 installations UV, avant d’être distribuée aux ménages. En raison de la situation topographique, 4 stations de pompage, 3 stations de surpression et 12 stations de réduction de pression sont utilisées pour garantir les besoins normaux en eau et la pression de l’eau. Depuis 22 réservoirs surélevés, l’eau prend le chemin des consommateurs via un système de canalisations d’environ 250 km de long. En de nombreux points de ce système, les variateurs de fréquence contribuent à la sécurité de l’approvisionnement en eau potable de la région.

Sauberes Trinkwasser stellt die VG Nahe-Glan bereit

Nous sommes fin octobre 2021. La journée promet d’être ensoleillée. Tant mieux, car aujourd’hui, beaucoup de travail en plein air attend le commercial Jürgen Hedderich et le technicien de service Ralf Schütz de l’entreprise Klebs+Hartmann, partenaire de Danfoss. Les deux experts arrivent le matin du siège de l’entreprise à Ludwigshafen am Rhein pour rencontrer Rüdiger Eckel du fournisseur d’eau potable VG Nahe-Glan à Bad Sobernheim. Un DrivePro Site Assessment, c’est-à-dire un inventaire et une évaluation de tous les variateurs de fréquence d’une installation, est au programme. Les experts ont emporté le peu d’équipement nécessaire à ce travail dans le coffre de leur voiture.

Tout d’abord, ils revoient ensemble le plan de déroulement convenu au préalable pour la journée avec Eckel. Il devient vite évident que la journée d’aujourd’hui sera longue pour les trois techniciens. D’une part, les stations dans lesquelles les variateurs de fréquence sont en service sont très éloignées les unes des autres et, d’autre part, un grand nombre de variateurs doivent être expertisés et répertoriés pour l’inventaire. La grande majorité d’entre eux règlent les pompes du réseau d’approvisionnement en eau de la région.

DrivePro Site Assessment: un bilan de santé complet pour le variateur de fréquence

Les techniciens Hedderich et Schütz sont impatients de découvrir les vieux trésors et les surprises qu’ils trouveront lors du DrivePro Site Assessment d’aujourd’hui à la VG Nahe-Glan. Ce service spécial donne toujours l’impression d’être un peu une chasse au trésor. Pourquoi ? Alexander Bladowski de Danfoss Drives le sait très bien. Lorsqu’il examine les variateurs de fréquence dans les installations de ses clients, il arrive qu’un ancien appareil apparaisse, qui n’est plus du tout connu ou pour lequel il n’existe plus de pièces de rechange – un véritable trésor.

Bien sûr, de tels trésors sont précieux, mais ils peuvent tomber soudainement en panne et perturber ainsi le bon fonctionnement de l’entreprise. Personne n’en a besoin ! Cela tombe bien, les exploitants d’installations peuvent prendre des contre-mesures à temps, par exemple avec un DrivePro Site Assessment. Grâce à ce recensement complet et à l’évaluation des risques de tous les variateurs de fréquence sur l’ensemble du site, les exploitants d’infrastructures critiques optimisent leur stratégie de maintenance. "Un DrivePro Site Assessment est comme un bilan de santé pour les variateurs de fréquence d’une entreprise, sur lequel on peut ensuite se baser", explique Bladowski. En effet, si les utilisateurs connaissent leurs valeurs, ils peuvent fonder leur stratégie sur celles-ci de manière solide. Les arrêts imprévus des installations et les interventions soudaines de déparasitage peuvent ainsi être minimisés. Bladowski explique dans une interview vidéo ce qui se cache exactement derrière un DrivePro Site Assessment de Danfoss Drives.

Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.

Plus d'informations

Un engagement avec perspective pour un approvisionnement en eau potable sûr

Retour sur place dans la région de Bad Sobernheim. Après un bref vote, on passe directement à l’action. Eckel connaît sa zone de travail comme sa poche et se dirige sans hésiter vers la première station de pompage de sa liste. Une fois sur place, les deux variateurs de fréquence existants de type VLT 6000 de Danfoss Drives sont contrôlés et leurs données transférées sur un ordinateur portable de service. Elles sont ensuite évaluées dans le cadre d’une analyse des risques. Toutefois, aujourd’hui, il s’agit exclusivement de faire le point. L’analyse précise et les propositions de mesures possibles sont fournies par les deux techniciens dans les jours qui suivent l’état des lieux.

Outre le DrivePro Site Assessment proprement dit, le partenaire de Danfoss propose également un service cloud.Si l’exploitant de l’installation le souhaite, les données peuvent être enregistrées dans un cloud propre à l’entreprise. De cette manière, l’utilisateur peut accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux paramètres enregistrés des variateurs de fréquence. Et en cas de panne, le temps d’immobilisation est considérablement réduit. Un appareil de remplacement peut être livré rapidement et correctement paramétré.

Les bonnes raisons de réaliser une évaluation de site dans l'approvisionnement en eau potable

Maintenant, on passe d’une installation à l’autre. L’objectif est d’enregistrer les données de tous les variateurs de fréquence aujourd’hui, puis de les évaluer à l’étape suivante afin de prendre les mesures appropriées. En effet, si l’exploitant de l’installation connaît l’état réel, le risque de panne et les temps d’arrêt peuvent être minimisés et les maintenances peuvent être planifiées de manière ciblée.

Rüdiger Eckel de Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan sait exactement pourquoi il a opté pour ce service. "Comme nos installations sont réparties dans toute la région, nous voulons optimiser notre stratégie de maintenance avec le Site Assessment et nous protéger contre les pannes imprévues ; tout particulièrement dans le cas d’une infrastructure critique comme l’approvisionnement en eau potable, il est important d’être toujours informé précisément de l’état des installations afin de pouvoir intervenir à temps".

Jürgen Hedderich peut rassurer Eckel pour aujourd’hui : "Ici, à la VG Nahe-Glan, les variateurs de fréquence sont en bon état et bien rangés – nous en avons vu d’autres. Néanmoins, il vaut la peine de faire l’inventaire des appareils. Ainsi, on est paré à toute éventualité".

Comment ont-ils fait ?

Dans une interview vidéo, Jürgen Hedderich raconte son intervention chez VG-Werke Nahe-Glan. "Lors d’une évaluation de site, nous enregistrons les données de variateurs les plus diverses. L’exploitant peut ainsi obtenir très facilement un aperçu complet de l’état du cycle de vie de tous les variateurs de fréquence et prévenir les mesures de maintenance inattendues". Cela représente une valeur ajoutée, en particulier pour les infrastructures critiques telles que l’approvisionnement en eau potable dans la région Nahe-Glan.

Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.

Plus d'informations

Découvrir Danfoss Drives