Des connaissances compactes pour votre travail quotidien
Torque - The Drive Podcast
Torque - The Drive Podcast offre une technologie d'entraînement à écouter
Dans Torque - The Drive Podcast, le premier podcast sur la technologie d'entraînement, le journaliste spécialisé Robert Weber s'entretient avec des experts en conduite, des opérateurs d'usine, des scientifiques et des techniciens sur les technologies futures et les personnes qui les font avancer. Les épisodes portent tous sur des solutions innovantes pour des applications nouvelles et bien connues, des exigences légales pour la technologie d'entraînement et de nouvelles tâches pour les systèmes d'entraînement intelligents. Des entraînements intelligents, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique au Green Deal européen et aux défis qu'un réseau intelligent pose à la technologie d'entraînement moderne : dans plus de 15 épisodes jusqu'à présent, des experts de l'industrie ont évalué les développements techniques et discuté des avantages et des inconvénients d'éventuelles solutions.
Les ingénieurs de Danfoss, Jörg Dannehl et Holger Schmidt, donnent le coup d'envoi dans le tout premier épisode de Torque – The Drive Podcast. Ils expliquent comment un variateur apprend et ce qui change dans la technologie d'entraînement avec la surveillance basée sur l'état. L'idée : La variateurs de fréquence devient plus intelligent grâce aux nouveaux développements et ne régule plus seulement le convertisseur, mais détecte également les erreurs. Après la mise en service, le variateur intelligent apprend les modèles typiques du système, définit l'état normal et commence la surveillance dès qu'il a été formé avec suffisamment de données. Écoutez cet épisode ou l'un des autres et emportez de nouvelles connaissances avec vous dans votre travail quotidien.
Transformation numérique : avec plus d'intelligence pour de meilleures solutions
Les variateurs d'aujourd'hui sont plus que de simples contrôleurs de fréquence. Dans la discipline de la transmission électrique, ils se caractérisent par une connectivité élevée et sont des éléments importants des systèmes d'automatisation modernes. Ils agissent comme des capteurs et des concentrateurs de capteurs ; ils analysent, stockent et traitent les données.
Dans Torque - The Drive Podcast, des experts en variateurs discutent du rôle de la technologie des variateurs dans la transformation numérique : comment et pourquoi un variateur apprend-il ? Quel sera le moteur de l'usine à l'avenir ? Quel rôle joue OPC UA dans la technologie d'entraînement ? Un nouveau type de maintenance : de quelle intelligence la maintenance conditionnelle a-t-elle besoin ? Les réponses peuvent être trouvées dans les épisodes individuels de Torque - The Drive Podcast. Écouter.
Redémarrage vert : efficacité énergétique, électrification et durabilité
Les technologies intelligentes pour plus d'efficacité énergétique, une plus grande utilisation des énergies renouvelables dans l'environnement industriel et l'électrification et l'hybridation qui progressent rapidement offrent des perspectives importantes pour une gestion efficace et durable.
Dans Torque - The Drive Podcast, des experts en entraînement discutent du rôle de la technologie d'entraînement pour un redémarrage écologique : comment fonctionne une station d'épuration autonome en énergie ? Que signifie réellement « hybridation » dans l'industrie ? Et qu'est-ce qui va changer avec les prochaines étapes de la directive européenne sur l'éco-conception des moteurs ? Les réponses peuvent être trouvées dans les épisodes individuels de Torque - The Drive Podcast. Écouter.