Video
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenFlipbox
Der Antriebspodcast
Energiekrise – was nun?
Die Industrie hat es teils selbst in der Hand (2/4)
Energiekrise – was nun?! Diese Frage haben wir uns bestimmt alle irgendwann im Verlauf der letzten Monate gestellt. Welche Energieträger können wir künftig verwenden? Wie schnell gelingt der Umstieg? Was können Industrieunternehmen jetzt tun? Sebastian Weckmann, Experte für industrielle Energiesysteme am Fraunhofer IPA, und Helge Vandel Jensen von Danfoss Drives teilen in diesem Podcast ihre Ideen dazu. Hören Sie rein.
Optimale Kühlung im NTT Data Center
Zuverlässiger und effizienter mit intelligenten Umrichtern
Die gewaltige Abwärme der Rechner ist ein kritisches Thema für Betreiber von Rechenzentren: NTT in Frankfurt setzt auf Danfoss Drives Umrichter, um Server, Schaltschränke und kritische Bereiche extrem zuverlässig und effizient zu kühlen.
Jetzt weiterlesen!
Link
Es ist höchste Zeit: Gemeinsam müssen wir konsequent gegen den Klimawandel vorgehen und jetzt die richtigen Maßnahmen für eine nachhaltige Industrie und nachhaltige Produktionsprozesse ergreifen. Ein wichtiges Thema ist dabei Energieeffizienz. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) können Maßnahmen für mehr Energieeffizienz die CO₂-Emissionen um mehr als 40 % senken. Sie sind daher die schnellste und effektivste Möglichkeit, die unternehmenseigenen, aber auch um die gesamtgesellschaftlichen Klima- und Energieziele voranzutreiben.
Die gute Nachricht: Die Technologien dafür existieren bereits. Dazu zählen unter anderem Lösungen für eine energie- und kosteneffiziente Antriebstechnik genauso, wie Lösungen für die Elektrifizierung unseres (Arbeits-)Alltags. Im EcoChampion Finder können Sie sich spielerisch einen Überblick über das Potenzial in Ihren Gebäuden verschaffen. Danfoss ist dabei als erfahrener und verlässlicher Partner an Ihrer Seite: Lesen Sie dazu mehr im Danfoss-Jahresbericht. Seit der Unternehmensgründung vor fast 90 Jahren dienen alle Danfoss-Produkte zur Einsparung von Energie – bei gleichzeitig sicherem Betrieb.
Suche
Glossar
- Nachhaltige RLT (Raumlufttechnik) Unter Nachhaltige RLT werden raumlufttechnische Anlagen verstanden, die das Raumklima dauerhaft regulieren und die Umweltbelastung minimieren. Sie bereiten die Außenluft in der Lüftungszentrale auf und sorgen damit für ein angenehmes Raumklima, indem sie die Luftfeuchtigkeit und unangenehme oder schädliche Gerüche beseitigen. Gerade in Räumen, wo sich viele Menschen aufhalten, ist dies besonders wichtig. Warum RLT-Anlagen? Menschen benötigen ca. 20-60 m3 Außenluft pro(...)
- Abfüllung Die üblichste Form ist die isobarometrische Füllung. Bei dieser Methode entspricht der Druck bei der Fass-, Flaschen-und Dosenabfüllung dem Druck des Vorratsbehälter. Dabei wird in der Flasche derselbe Druck wie im Bierkessel erzeugt, sodass das Bier nur durch das eigene Gewicht und ohne zu schäumen oder an Kohlensäure zu verlieren in die Flasche läuft. Dieser Druck wird durch das Vorspannen mit CO2, welches durch das einlaufende Bier in den Ringkessel zurückweicht erzeugt. Damit der(...)
- Abwärmenutzung: Technologie-Perspektive In Industrie und Gewerbe entstehen bei vielen Prozessen Wärmeverluste. Diese bezeichnet man auch als Abwärme. Sie entstehen in fast jedem thermischen oder mechanischen Prozess. Deshalb ist die Spannweite möglicher Abwärmequellen auch besonders groß. Sie können durch Wärmetauscher, ORC-Anlagen (Organic Rankine Cycle) oder Wärmepumpen genutzt werden, um Energie zu sparen und den CO2-Fußabdruck zu verringern. Der Grundsatz lautet: erst vermeiden, dann verbrauchen. Vermeidung von(...)
- Affinitätsgesetz Das Affinitätsgesetz beschreibt die mathematisch-physikalischen Zusammenhänge zwischen Leistung und Drehzahl bei Strömungsmaschinen, wie Lüfter und Pumpen, die eine quadratische Kennlinie aufweisen. Das bedeutet konkret, dass die Verdopplung der Drehzahl eines Motors zu einem vierfach höheren Stromverbrauch führt. Auf der anderen Seite führt daher die Verringerung der Drehzahl zu einem geringeren Stromverbrauch, wodurch aber auch die Leistung reduziert wird. Frequenzumrichter können die(...)
- Automatische Energieoptimierung In Anwendungen, bei denen es keine schnellen Lastwechsel gibt, kann die integrierte Umrichter-Funktion für die Automatische Energieoptimierung (AEO) verwendet werden. Die automatische Anpassung des Magnetisierungsniveaus des Motors erfolgt, nachdem die Anwendung den stationären Betriebszustand erreicht hat. Mit der Reduzierung des Magnetisierungsniveau und dem Motorstrom verringert sich auch die Motorspannung und somit der Energieverbrauch. Das durchschnittliche Energieeinsparpotenzial(...)
- Brauerei Eine Brauerei ist im Großen und Ganzen eine Einrichtung zur Herstellung von zusammengesetzten Flüssigkeiten, hauptsächlich mit Hilfe von Fermentation. Eine Brauerei bezieht sich auf einen Ort oder ein Gebäude (Brauerei), in dem Bier oder andere gegorene Getränke gebraut werden, und Orte mit Brauanlagen bezeichnet man in der Branche gemeinsam als Brauereien. Es gibt verschiedene Arten von Brauereien, die diverse Biersorten mit unterschiedlichen Prozessen und unterschiedlichem(...)
- Colocation Colocation bezeichnet eine Technik, bei der verschiedene Unternehmen ihre IT-Infrastruktur bei einem Dienstleister einem externen Standort unterbringen, in dem sie Zugang zu einer sicheren, hochleistungsfähigen und zuverlässigen Technologie haben. Dienstleister – auch Service Provider genannt – stellen Serverräume bereit, die speziell auf die Unterbringung von IT-Geräten wie Servern sind. Sie sorgen für eine optimale Anbindung der Systeme, hohe Ausfallsicherheit, optimale Bedingungen(...)
- Condition-based Monitorings Das „Condition Based Monitoring“(CBM) bezeichnet eine Wartungsstrategie, die Anlagen aufgrund ihres Zustands und nicht aufgrund eines vordefinierten Zeitplans zur Wartung ansteht. Die Wartung findet statt, wenn es notwendig ist. CMB erreicht eine höhere Verfügbarkeit der Anlagen und verhindert ungeplante Maschinen-/Anlagestillstände. Condition Based Monitoring trägt also zu einer effizienteren und kosteneffektiven Wartung bei. Eine umfangreiche Datensammlung und -analyse hilft dabei,(...)
- Danfoss Drives Danfoss Drive steht für Innovation und zeitgemäße Lösungen rund um Motorstart und Drehzahlregelung. Danfoss war der erste Hersteller, der Frequenzumrichter in Serie hergestellt hat. Das war 1968. Seitdem ist das Unternehmen Vorreiter bei drehzahlgeregelten Antrieben und digitalen Lösungen. Danfoss Drives hat ein breites Angebot an Frequenzumrichtern, Softstartern, Grid-Konvertern und den passenden Dienstleistungen von Planung über Installation, Inbetriebnahme sowie Service und Support.(...)
- Desinfektionsschaum Desinfektionsschaum ist eine spezielle Art von Desinfektionsmittel, das als Schaum auf die Oberfläche aufgetragen wird. Es dient dazu, verschiedene Arten von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen abzutöten, die auf Oberflächen haften. Auf diese Weise lassen sich Küchengeräte, Arbeitsflächen aber auch Getränke- oder sonstige Anlagen der Lebensmittelindustrie keimfrei desinfizieren, um eine Kontaminierung von Nahrungsmitteln im Produktionsprozess zu vermeiden. Der Desinfektionsschaum(...)
- Doemens Akademie Die Doemens Akademie ist eine private Bildungseinrichtung in Gräfelfing bei München, die sich auf die Ausbildung von Fachkräften rund um die Bereiche Getränketechnologie und -produktion spezialisiert hat. Insgesamt beschäftigt Doemens 33 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 1895 hat Albert Doemens die Fachakademie gegründet. Seit mehr als 100 Jahren ist sie ein international erfolgreiches Aus-, Fortbildungs- und Beratungsunternehmen im Bereich der Brau-, Getränke- und Lebensmittelindustrie.(...)
- Drehmoment Das Drehmoment gibt an, wie stark eine Kraft sein muss, um einen Körper in Rotation zu versetzen oder seine Geschwindigkeit zu ändern. Es ist ein wichtiger Faktor bei Maschinen, insbesondere bei drehzahlgeregelten Lüftern und Pumpen. Der Einsatz eines Frequenzumrichters ist an dieser Stelle sinnvoll, weil er bei einer Drehzahl 0 trotzdem das volle Drehmoment aufbringen kann. Die Überwachung des Drehmoments ist entscheidend, um sicherzustellen, dass eine Maschine innerhalb ihres zulässigen(...)
- Drehzahl Die Drehzahl ist ein Maß für die Umdrehungen pro Minute, die ein Elektromotor durchführt. Sie wird in UPM angegeben und bestimmt die Leistung und Effizienz des Motors. Je höher die Drehzahl, desto höher ist in der Regel die Leistung des Motors, aber damit steigt auch der Stromverbrauch. Die Bedeutung von Frequenzumrichter in der modernen Antriebstechnik: Frequenzumrichter ermöglichen eine präzise Regulierung und Anpassung von Drehzahlen eines Elektromotors. Das Affinitätsgesetz(...)
- Durchflussmenge Die Durchflussmenge ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung und Überwachung des Energieverbrauchs von Systemen wie Kläranlagen oder Kühlsystemen, die für den optimalen Betrieb den Durchfluss präzise steuern müssen. Eine übermäßig hohe Durchflussmenge führt hier zu einem hohen Energieverbrauch und höheren Kosten. Deshalb ist es wichtig, die Durchflussmenge so anzupassen, dass sie den Anforderungen des Systems entspricht. Ein Frequenzumrichter kann die Geschwindigkeit einer Pumpe(...)
- EC+ EC+ ist ein Konzept von Danfoss, durch welches Planer/Anwender/Betreiber beste Komponenten zusammenstellen können, um maximale Effizienz und den höchsten Systemwirkungsgrad zu erreichen sowie darüber deutlich weniger Energie und Energiekosten einzusetzen. Das Konzept ermöglicht die Nutzung von PM-Motoren in IEC-Standardabmessungen mit einem Danfoss VLT® Frequenzumrichter. Danfoss hat das dafür notwendige Regelverfahren in die bestehenden VLT® Umrichter-Serien integriert. Für den(...)
- Energieeffizienz Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Elektrogeräten. Energieeffizienzklasse ist ein System, das Elektrogeräte in verschiedene Klassen einteilt, basierend auf ihrer Energieeffizienz. Je höher die Effizienzklasse, desto effizienter ist das Gerät in Bezug auf den Energieverbrauch und desto geringer ist der Ausstoß von Treibgasen. Es gibt diverse Label, die anzeigen, wie viel Energie ein Gerät verbraucht. Es ist wichtig, dass solche Label beim Kauf von Elektrogeräten(...)
- Energieeintrag Der Energieeintrag gibt an, wieviel Energie einem System zugeführt wird, um beispielsweise einen gewünschten Zustand zu erreichen. Das Beispiel eines Frequenzumrichters verdeutlicht, wie das Antriebssystem Energie aufnimmt, um eine Wunschleistung zu erreichen und Drehzahl und -moment für eine Last bereitzustellen. Die Energieklasse (G-Wert) gibt an, wie effizient ein Frequenzumrichter Energie umsetzt und bewertet den Effizienzgrad anhand einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G(...)
- Etikettierer Der Aufbau einer modernen Etikettier Maschine ist prinzipiell immer gleich. Sie erreichen sehr hohe Durchlaufzahlen, gemessen in Flaschen oder Gebinde pro Stunde und bestehen aus einem Drehtisch, an dessen Rand außen die Drehteller montiert sind, die die Behälter beim Etikettieren aufnehmen. Außerdem verfügen sie über ein Zu-und ein Abfuhrband, um die Flaschen mit Hilfe von Drehsternen in die Maschine ein-und auszuführen. Typischerweise bestehen die Drehteller moderner Etikettiermaschinen(...)
- Fernüberwachungssystem (s. a. Remote Monitoring) Remote-Monitoring Systeme kommen in vielen verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, beispielsweise in der Energieversorgung, der Automatisierung oder im Transportwesen. Die Überwachung und Verwaltung der Geräte geschehen in der Regel über ein Netzwerk. Sensoren und Überwachungstechnologien sammeln und übertragen Daten über den Betrieb von Geräten, Anlagen und Produktionsprozessen an übergeordnete Steuersysteme. Mit Hilfe dieser gewonnenen und ausgewerteten Daten können Anwender Prozesse und(...)
- Fernwärme Fernwärme ist die Nutzung von Wärme aus einem zentralen Wärmeerzeuger über ein Wärmenetz an viele verbundene Gebäude. Es ist eine ökologisch sinnvolle und preisgünstige Alternative gegenüber Einzelheizsystemen und lässt sich am einfachsten für Gebäude nahe des Wärmeerzeugers verwenden. Inzwischen kommt Abwärme, beispielsweise aus Rechenzentren oder anderen Produktionsbetrieben mit hoher Abwärme Leistung, für die Speisung des Wärmenetzes zum Einsatz. Ein großer Vorteil ist die höhere(...)
- Flaschen-Abfülltechnik Die Abfülltechnik ist ein kaskadiertes System, welches nach dem Baukastensystem ausgelegt wird. Nach einem Wiege-und Dosierverfahren wird das Produkt über eine Fördertechnik, wie zum Beispiel eine Pumpe, aus den an der Abfüllanlage angedockten Silos/Tanks entnommen und in bedarfsgerechte Behälter gefüllt.
- Flaschenkeller Ein Flaschenkeller ist in einer Brauerei ein wichtiger Bestandteil des Bierherstellungsprozesses. Dort werden Biere in Flaschen gefüllt und unter optimalen Bedingungen gelagert, um eine maximale Qualität zu garantieren. In einem Flaschenkeller befinden sich Maschinen für die Abfüllung, Etikettierung, Verpackung und Reinigung der Flaschen: Abfüllmaschine: Diese Maschine füllt das Bier in die Flaschen und sorgt dafür, dass die Flaschen gleichmäßig gefüllt sind und das Bier nicht(...)
- FlexConcept FlexConcept ist eine effiziente und flexible Antriebstechnik. Sie kombiniert dezentrale oder zentrale Frequenzumrichter mit zuverlässigen Getriebemotoren und ist mit Permanentmagnetmotoren (PM) und der Ultra-Premium-Effizienzklasse IE5 ausgestattet. Das Besondere an diesem Konzept ist, dass es sowohl für trockene als auch für nasse, aseptische und hygienekritische Bereiche entwickelt wurde. Zum Beispiel gibt es eine hohe Schutzart IP66/IP69K oder hermetisch abgeriegelte Gehäuse und(...)
- Förderband (s. a. Transportband) In der Getränkeindustrie, wie im vorliegenden Fall sind Förderbänder ein unverzichtbarer Bestandteil der Anlage, um eine effiziente und sichere Förderung von Flaschen, Dosen und anderen Gebinden zu gewährleisten sowie die verschiedenen Stationen einer Anlage zu verbinden. Förderbänder müssen in der Regel robust sein, um schwere Lasten zu transportieren. Gleichzeitig müssen sie sanft zu Starten und Stoppen sein, damit Flaschen und andere Gegenstände nicht umfallen können. Wichtig ist(...)
- Frequenzumrichter Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät, das zur Einstellung der Drehzahl eines Asynchron-, PM- oder Sychron-Reluktanzmotors dient. Dies führt zu folgenden Vorteilen: Verbesserung der ProzessregelungGeringerer Energieverbrauch und effiziente EnergieerzeugungWeniger mechanische Belastung für Motoren und AnlagenOptimierter Betrieb verschiedener Anwendungen mit Elektromotoren Frequenzumrichter können auch Energie aus natürlichen und erneuerbaren Quellen, wie Sonne, Wind(...)
- Gärkeller Ein Gärkeller ist ein besonderer Raum, in dem der Gärprozess bei der Bierherstellung kontrolliert abläuft. Für diesen Prozess bringt der Brauer Bierwürze und Hefe kontrolliert zusammen, denn es gilt die Temperatur, Feuchtigkeit und Luftzirkulation im Gärkeller genau zu kontrollieren, um die beste Qualität zu erreichen. Auf dem Weg in den Keller wird die gekühlte Würze mit Hefe zugesetzt und mit steriler Luft versorgt, um die Hefevermehrung zu gewährleisten. Die verwendete Hefemenge(...)
- Gebäudetechnik Eine effiziente Gebäudetechnik dient dazu, den Komfort und die Sicherheit der Bewohner eines Gebäudes zu erhöhen und zu garantieren. Außerdem leistet sie heute durch übergeordnete Leitsysteme einen wesentlichen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und zur Reduzierung der Betriebskosten. Die moderne Gebäudetechnik fokussiert auf integrierte Systeme, die miteinander kommunizieren und sich gegenseitig ergänzen. Dies erfolgt über vernetzte Systeme, die mittels gemeinsamer Protokolle über eine(...)
- Gebinde Die Zusammenfassung von Waren in der Logistik wird in der Fachsprache auch „Gebinde“ genannt. Als „Kollo“ bezeichnet man das als Gebinde transportierte Stückgut. Flüssigladungen und Gase, die nicht in Behältern aufbewahrt werden, können nicht als Gebinde transportiert werden. Diese Gebinde werden unter anderem verwendet: Flaschen Fasswaren Säcke und Kartonagen Eimer und Dosen
- Getriebemotor Ein Getriebemotor wird mit einem Elektromotor und einem Getriebe kombiniert. Durch das Getriebe ist es möglich, die Geschwindigkeit und das Drehmoment des Motors zu steuern. Dadurch, dass die Geschwindigkeit und das Drehmoment reguliert werden können, ist es möglich, kleinere Motoren einzusetzen, welche zu geringeren Betriebs- und Wartungskosten führen. Es gibt verschiedene Arten von Getriebemotoren: Parallelwellengetriebe, Winkelgetriebe und Planetengetriebe. Es ist von der(...)
- Hochdruckreiniger Er dient als nützliches Werkzeug für die Reinigung von Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Hochdruckreiniger werden in der Regel durch eine Pumpe betrieben, die das Wasser unter Druck setzt. Sie sind dadurch in der Lage, hartnäckige Verschmutzungen schnell, effektiv und ohne den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln zu entfernen.
- Instandhaltungskonzept/Wartungskonzept Mit Instandhaltungs- oder Wartungskonzepte wird beschrieben, wie oft Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollten, um zu gewährleisten, dass alle Systeme und Komponenten in einwandfreiem Zustand sind und störungsfrei funktionieren. Man unterscheidet zwischen drei Instandhaltungskonzepten: Intervallabhängige Instandhaltung: Wartung nach einem festgelegten Zeitintervall Zustandsabhängige Instandhaltung: (vorbeugende Instandhaltung) Wartung basiert auf Überwachung des(...)
- Kälte Kälteanlagen haben die Aufgabe, Produktionsräume, Lagerräume und Verarbeitungsbereiche auf einer vorgegebenen Temperatur zu halten, um damit, dem Beispiel der Brauerei folgend, eine maximale Qualität der produzierten Getränke zu gewährleisten. Eine effiziente Kältetechnik ist in der Getränkeindustrie, besonders in Brauereien also ein wichtiger Faktor. Die moderne Kältetechnik setzt auf energieeffiziente Systeme wie mit Frequenzumrichtern gesteuerte Kompressoren und ermöglicht(...)
- Kaskadenregelung Sie arbeiten meist im Verborgenen: Pumpen, Lüfter und Kompressoren sind für viele Bereiche unseres Alltags von großer Bedeutung. Sie müssen Tag für Tag zuverlässig arbeiten. Denn ohne die von ihnen übernommen Aufgaben, wie beispielsweise die Belüftung und Versorgung von Gebäuden oder die Trinkwasserver- und –entsorgung, gestaltet sich unser Leben erheblich schwieriger. All diese Anwendungsgebiete erfordern perfekt funktionierende Pumpen, Lüfter und Kompressoren. Kaskadenregelung mit(...)
- Klima In der Getränkeindustrie unter anderem in Brauereien, hat das Klima bei der Herstellung von Getränken eine wichtige Funktion. Ein angemessenes Klima ist wichtig, um eine sichere Lagerung der Produkte zu gewährleisten. Damit das Klima unter Kontrolle gehalten wird, werden meistens Frequenzumrichter- gesteuerte Klimasysteme eingesetzt. Dabei erlaubt es die elektronische Drehzahlregelung von Lüftern, Pumpen und Kompressoren, die Leistung von Kühl-und Heizsystemen nachhaltig zu regeln und(...)
- Kreiselpumpen Kreiselpumpen sind Strömungsmaschinen, die das Prinzip der Zentrifugalkraft nutzen. Sie bestehen aus zwei Hauptteilen, Pumpe und Motor. In den meisten Fällen nutzen diese Pumpen Elektromotoren, z.B. Asynchron-, Permanentmagnet- oder Synchron-Reluktanz Motoren, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln. Mit der mechanischen Energie wird die Pumpe in Gang gesetzt. Durch die schnellen Drehungen des Laufrads sinkt der Druck in der Mitte und steigt am Rand des Laufrads an.(...)
- Lagerkeller Lagerkeller haben in der Regel bestimmte Anforderungen an Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtbedingungen, um die Qualität und den Geschmack der Getränke zu erhalten und zu optimieren. Früher wurden diese Keller vor allem zur Lagerung von Bier verwendet, so dass man sie umgangssprachlich auch als Bierkeller bezeichnet. Ein Lagerkeller kann unterirdisch oder oberirdisch sein und besteht oft aus Ziegeln, Steinen oder anderen langlebigen Baumaterialien, um eine konstante Temperatur und(...)
- Lastkurve Die Lastkurve stellt den Stromverbrauch eines Betriebs über einen bestimmten Zeitraum dar. In der Regel wird dieser in Viertelstundenwerten gemessen. Dadurch ist nachvollziehbar, wann am meisten Strom verbraucht wurde und wann am wenigsten. Außerdem kann man ablesen, wann eine Anlage im Stillstand unnötig Energie benötigt. Möglicherweise laufen nach Betriebsschluss noch Geräte und Maschinen, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Eine professionelle Analyse der Lastkurve ist(...)
- Lebenszyklus von Geräten Der Lebenszyklus eines Geräts ist die Zeitspanne, den es von der Entwicklung bis zu der Entsorgung oder Wiederverwendung durchläuft. Entwicklung und Design In der Entwicklungsphase erstellt die Entwicklungsabteilung das Design des Geräts, definiert die gewünschten Funktionen je nach Anwendung und die Bedienoberfläche. Gleichzeitig entstehen die benötigten Komponenten und Werkzeuge für die Serienfertigung der Geräte. In diese Phase fallen auch alle Tests, um sicherzustellen, dass(...)
- Motor-nah Mit dem Begriff Motor-nah wird eine Bauweise beschrieben, bei der der Frequenzumrichter direkt am Elektromotor oder in nächster Nähe zum Motor innerhalb der Anlage montiert ist. Diese Bauform ermöglicht eine Verkürzung der Leitungslängen zwischen dem Umrichter und dem Motor. Dadurch können Kosten wie zum Beispiel für Motorkabel, den Platz um Schaltschrank oder Schaltraum und EMV-Probleme reduziert werden. In Pumpen und Ventilatoren kann Motor-nah auch zu einer Senkung der(...)
- Motortechnologie Zum Erreichen von hohen Wirkungsgraden bei Elektromotoren arbeiten Motorhersteller an unterschiedlichen Konzepten. So werben jetzt neben den bewährten Drehstromasynchronmotoren (DASM) jetzt auch Permanentmagnetmotoren (PM) sowie Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM) mit höchsten Energieeffizienzklassen in der industriellen und gewerblichen Anwendung. Alle Motortechnologien der gleichen Effizienzklasse bieten einen vergleichbaren Wirkungsgrad im Nennpunkt, besitzen aber auch viele(...)
- Nenndrehzahl Die Nenndrehzahl bezieht sich auf die maximale Drehzahl, mit der eine Maschine oder ein Motor normalerweise betrieben wird. Sie wird normalerweise in Umdrehungen pro Minute (UPM) angegeben und kann je nach Anwendung und Maschine variieren. Die Nenndrehzahl bezieht sich auf die Drehzahl, bei der ein Motor seine maximale Leistung abgibt. Dies bedeutet, dass die Maschine bei dieser Geschwindigkeit in der Lage ist, ihre volle Leistung zu erbringen, ohne dass sie überlastet oder ihre Effizienz(...)
- Netzqualität Die Netzqualität ist sehr wichtig und entzieht sich vor dem Gebrauch einer Qualitätskontrolle. Die von den Energieversorgungsunternehmen (EVU) gelieferte Netzspannung für Haushalt, Gewerbe und Industrie ist idealerweise eine gleichförmige Sinusspannung mit konstanter Amplitude und Frequenz. Dieser Idealfall ist heute allerdings in öffentlichen Netzen nicht mehr anzutreffen. Schuld daran sind zum Teil die Verbraucher, die einen nichtsinusförmigen Laststrom aus dem Netz aufnehmen,(...)
- Netzrückwirkungen Die Verzerrung der Sinuskurvenform des Versorgungsnetzes kommen durch die Netzrückwirkung oder harmonische Oberschwingungen zustande. Netzrückwirkungen. Copyright: Danfoss GmbH Sie entstehen durch nichtlineare Verbraucher wie Frequenzumrichter, Energiesparlampen, Schaltnetzteile in Fernsehern, Monitoren und Computern. All diese Geräte belasten das Netz mit sogenannten Oberschwingungen, was bei zu hoher Belastung zu einer deutlichen Verzerrung der Sinusform der Stromnetze(...)
- Power-to-X Power-to-X bezeichnet die Möglichkeit, überschüssigen Strom zu speichern, indem die elektrische Energie in Gas, synthetischen Kraftstoffe oder Feststoffe umgewandelt wird. Bei Bedarf lassen sich diese gelagerten Substanzen dann wieder in elektrische Energie umsetzen und verwenden. Was heißt Power-to-X in der Praxis? Power-to-X umfasst alle Verfahren, die Strom in chemische Energieträger (Speicherung), in Kraftstoffe (Mobilität) oder Rohstoffe (beispielsweise für den Einsatz in der(...)
- Predictive Maintenance Vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance) soll in Produktionslinien die Gefahr eines potenziellen Ausfalls von Komponenten, Geräten oder Anlagen erkennen, um kostenintensive Ausfälle zu verhindern. Sie wendet Datenanalyse von permanent erfassten Schlüsseldaten aus der Anlage an. Dazu erfasst das System Daten aus der Anlage, z.B mit Hilfe von Condition based Monitoring (CBM), und fährt eine Analyse dieser Daten entweder direkt in lokalen Komponenten, Leitsystemen oder in der(...)
- Preventive Maintenance Preventive Maintenance ist eine Instandhaltung, die mögliche Anlagenausfälle und Störungen schon vor dem Auftreten erkennen und verhindern soll. Auf Basis von Datenerfassung im laufenden Betrieb, erkennt das System auch allmähliche Veränderungen von Komponenten und weist auf notwendige Wartungsarbeiten hin, bevor es zu einem Ausfall kommen kann. Ziel ist es, die Kosten für Wartung und Instandhaltung zu senken, Komponenten dann auszutauschen, wenn es aufgrund von Verschleiß oder Alterung(...)
- Prozessindustrie Die Prozessindustrie legt den Fokus auf die Herstellung von Gütern, bei denen spezifische Verfahren und Prozesse eingesetzt werden, um ein Endprodukt zu erzeugen. Bei der Bierproduktion gibt es zum Beispiel viele Prozesse, die von der Rohstoffbeschaffung über die Verarbeitung und Verpackung bis hin zur Lagerung und dem Verkauf von Bier reichen. Bei der Produktion von Bier werden Pumpen verwendet, um Flüssigkeiten während des Prozesses zu transportieren. Damit gute Qualität und(...)
- Pumpen Quadratische Pumpen weisen eine konstante Leistung bei einer linearen Zunahme des Volumenstroms auf. Das bedeutet, dass das Drehmoment der Pumpe proportional zum Quadrat der Drehzahl ansteigt. Diese Pumpen eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen die Last sich mit der dritten Potenz der Drehzahl ändert. Ein Beispiel hierfür ist die Förderung von Flüssigkeiten mit einer konstanten Druckdifferenz. Vorteile: • Einfache Regelung und Überwachung • Geringe Kosten z.B für den(...)
- Reduzierung und Optimierung des Stromverbrauchs Reduzierung und Optimierung bezieht sich auf Maßnahmen, den Stromverbrauch zu senken und die Effizienz von Geräten, Prozessen und Anlagen zu erhöhen, um Energiekosten zu senken. Den Stromverbrauch zu reduzieren und zu optimieren hat viele Vorteile. Zunächst können Energiekosten durch den geringen Stromverbrauch gesenkt werden. Zudem führt der geringe Stromverbrauch auch zu einer besseren Effizienz, sodass mit weniger Energie dieselbe Leistung erzielt werden kann. Außerdem gibt es auch(...)
- Regelung Regelung (Monitoring) bezieht sich auf den Prozess, bei dem Eingangsgrößen eines Systems überwacht und verglichen werden. Damit sollen Abweichungen von einem vorgegebenen Sollwert erkannt werden. Nachträgliche Korrekturmaßnahmen sollen den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand synchronisieren. Die Steuerung (Controlling) bezieht sich, wie der Name schon sagt, auf die Steuerung eines Prozesses. Dabei wird ein System durch Regelsysteme, beispielsweise durch das Schalten von Ventilen oder den(...)
- (Remote) Monitoring (Remote) Monitoring ist die (Fern-)Überwachung von Komponenten, Baugruppen, Anlagen und Prozessen. Das Ziel von (Remote) Monitoring ist es, durch die Erhebung und Auswertung von Daten aus der Anlage mit Hilfe von Sensoren die Leistung eines Systems dauerhaft zu überwachen, um Probleme oder Veränderungen in den Prozessabläufen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Mit Remote Monitoring können Ausfälle und Störfaktoren frühzeitig erkannt und behoben werden. Der Herstellungsprozess wird von(...)
- ROI (Return-on-Investment) ROI (Return-on-Investment) ist eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen den Gewinn eines Projekts oder einer Investition und den Kapitalkosten ausdrückt. Es ist ein wichtiger Faktor, um festzustellen, ob eine Investition sich lohnt oder nicht. Der ROI wird auch als Prozentsatz ausgedrückt und nach der Formel ROI=(Gewinn-Investitionskosten) berechnet. Ein höherer Roi bedeutet auch eine höhere Rentabilität der Investition. Mit Energiesparprojekten sind Investitionen in(...)
- Rückspülmodus (De-ragging) Abwasser aus Haushalten und Industriebetrieben enthält Partikel und Fasern, die die vorgeschalteten Siebfilter nicht vollständig zurückhalten können. Diese Verunreinigungen im Wasser lagern sich auf den Flügelrädern der Pumpen ab, wodurch es zu einer Leistungsminderung und übermäßigen Verschleiß der Pumpe aufgrund einer sogenannten Verzopfung kommt. Die Folge sind meist zeit-, kosten- und personalaufwändige Wartungs- und Reparaturarbeiten. Dies gilt es zu vermeiden. Intelligente(...)
- Schmutzwasserpumpe Schmutzwasserpumpen sind Pumpen, die Wasser mit Feststoffen fördern können. Es gibt sie in vielen verschiedenen Varianten. Sie können aus Gusseisen, Edelstahl oder Kunststoff bestehen. Schmutzwasserpumpen eignen sich für: Leicht verschmutztes Wasser (Feststoffe bis zu 10mm) Schmutzwasser (Feststoffe bis zu 50mm) Schwarzwasser/Feka (Wasser mit Fäkalien) Beim Kauf einer Schmutzwasserpumpe ist es wichtig, auf die Durchflussmenge zu achten. Diese gibt an, wie viele Liter die(...)
- Schutzart IP69K Gerade in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, bei denen Geräte hohen Staub und Feuchtigkeitseinflüssen ausgesetzt sind, ist die Schutzart IP69K besonders wichtig. IP69K heißt konkret: Höchstmöglicher Schutz gegen das Eindringen von Staub (IP6_), sowie einen höchstmöglichen Schutz gegen das Eindringen von Wasser, auch bei Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung (IP_9K). Diese Schutzart schützt Geräte vor Schäden, die durch Staub, Feuchtigkeit und Spritz-/Strahlwasser verursacht(...)
- Schwebstoffe Schwebstoffe oder suspendierte Stoffe sind in Wasser, Luft (oder einem anderen Umgebungsmedium) enthaltene mineralische oder organische Feststoffe, die sich aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts (insbesondere ähnliche Dichte wie das umgebende Medium) schwer auflösen und in Schwebe gehalten werden. Man bezeichnet einzelne Partikel auch als Schwebeteilchen. Für die Entfernung von Schwebstoffen erfolgt eine Sedimentation, also eine chemische Fällung, Flotation und Filterung. In besonders(...)
- Separator Ein Separator ist ein Gerät zur Trennung zweier oder mehrerer Flüssigkeiten oder Feststoffe. Es wird häufig in der Wasseraufbereitung, im Abwasserrecycling und in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt. Sie arbeiten entweder durch Schwerkraft oder Druck. Die Partikel werden normalerweise auf einem speziellen Filterelement gesammelt, das dann regelmäßig gereinigt werden muss, um eine hohe Leistung aufrechtzuerhalten. Separatoren können auch verwendet werden, um Emulsionen zu trennen oder(...)
- Smart Manufacturing Smart Manufacturing nutzt Daten, um bessere Entscheidungen zu treffen, Prozesse zu automatisieren und den Betrieb zu optimieren. Das Ziel ist eine höhere Flexibilität, Qualität und Effizienz in der Fertigung, aber auch die Verbesserung der Überwachung und Wartung der Produktion. Damit können Kosten reduziert und gleichzeitig die Qualität von Produkten verbessert werden.
- Sudhaus Das Sudhaus gehört zur Brauerei. Hier wird die Würze hergestellt. Die Würze ist die Flüssigkeit, die während des Läuterns aus dem Brauwasser, dem Hopfen und dem gelösten Malzzucker entsteht. Sie entsteht, wenn die Maische vom Brauwasser, in welchem das Malz eingeweicht wurde, getrennt wird. Während des Läuterns setzen sich die festen Stoffe des Malzes in dem Läuterbottich ab. Bei der Produktion wird zwischen einem Warmblock und einem Kaltblock unterschieden. Zum Warmblock gehören die(...)
- Transportbänder In der Getränkeindustrie sind Transportbänder ein wichtiger Bestandteil des Produktionsprozesses. Sie werden unter anderem für den Transport von Behältern für Flüssigkeiten wie Bier oder Limonaden und Verpackungen verwendet. Bei der Verwendung von Transportbändern spielt vor allem die Effizienz eine wichtige Rolle. Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Transportbändern ist die Wahl der richtigen Motoren und die Lastverteilung auf dem Band. Die Wahl des Motors hängt von der gewünschten(...)
- Turbocor - Portfolio Danfoss Turbocor ölfreie Zentrifugalverdichter sind besonders flexibel und können daher in luftgekühlten, wassergekühlten oder verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen eingesetzt werden, die in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen wie Komfortkühlung, Niedertemperaturverfahren, Einspeicherung und Wärmegewinnung zum Einsatz kommen. Weltweit wurden bereits mehr als 70.000 Turbocor-Verdichter auf Baustellen installiert. Vorteile: Keinerlei Leistungsminderung und kein mechanischer(...)
- Ventilator Ein Ventilator ist ein Maschinenelement, das Luft oder Gas bewegt und verteilt. Ventilatoren kommen primär in industriellen und technischen Einrichtungen zum Einsatz, sorgen aber auch in Haushalten und Lüftungssystemen einer Klimaanlage für den benötigten Luftstrom. Ventilatoren existieren in verschiedenen Größen und Formen, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen. Die häufigsten Arten sind: Axialventilatoren, Diagonalventilatoren und Radialventilatoren. Die einem Propeller(...)
- VLT® AutomationDrive FC 302 Der VLT® AutomationDrive - modularer Frequenzumrichter für nahezu alle Anwendungen in der Industrie. Mit seiner integrierten Intelligenz sorgt er für höchste Effizienz und hohe Zuverlässigkeit in Produktionslinien und Anlagen. VLT® AutomationDrive FC 302 - vielseitig, zuverlässig und leistungsfähig Der modulare Frequenzumrichter ist ideal für nahezu alle Anwendungen in der Industrie, aber auch anderer Segmente wie Gebäude oder kommunale Infrastruktur. Der robuste Umrichter arbeitet(...)
- Wartungsintervall Eine regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer von technischen Systemen und senkt gleichzeitig die Energiekosten in der Anlage. Das ist zu beachten: Empfohlene Zeiträume: Wichtig ist, dass die Herstellerempfehlungen für Wartungsintervalle berücksichtigt werden, um eine maximale Lebensdauer und Effizienz zu garantieren. Regelmäßige Überprüfung: Es ist wichtig, dass die Geräte regelmäßig überprüft werden, um frühzeitig Fehler zu erkennen und zu(...)
- Was ist Dekarbonisierung? Dekarbonisierung ist der Prozess der Reduzierung der Menge an Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre und damit ein wichtiger Teil der Bemühungen, den Klimawandel zu bekämpfen. Darunter versteht man auch einen Wirtschaftswandel der Energiewirtschaft. Insbesondere in der Industrie tragen Maßnahmen zur Dekarbonisierung zu einer Emissionsreduzierung des schädlichen CO2 bei. Damit ist die Dekarbonisierung auch ein zentrales Mittel des Klimaschutzes. Das Ziel ist die(...)
- Wasser-/Abwasseranlage Die Wasser- und Abwasserwirtschaft zählt zu den größten Energieverbrauchern im öffentlichen Sektor. Einer der größten Kostenfaktoren sind dabei die Energiekosten. Vor allem dann, wenn Pumpensysteme mehr als 2000 Stunden im Jahr in Betrieb sind. Die Erzeugung dieser Energie verursacht jährlich etwa 3 Millionen Tonnen CO2. Langfristig zielen die Kommunen und Betreiber jedoch auf eine CO2-Neutralisierung in diesem Sektor ab. Damit sie dieses Ziel erreichen können, müssen sie auf(...)
- Term: Danfoss Drives
- Term: Energieeffizienz
- Term: Affinitätsgesetz
- Term: Drehzahl
- Term: Pumpen
- Term: Frequenzumrichter
- Term: Automatische Energieoptimierung
- Term: Brauerei
- Term: Colocation
- Term: Desinfektionsschaum
- Term: Doemens Akademie
- Term: Drehmoment
- Term: Durchflussmenge
- Term: EC+
- Term: Energieeintrag
- Term: Gebinde
- Term: Fernwärme
- Term: Flaschenkeller
- Term: Abfüllung
- Term: FlexConcept
- Term: Gärkeller
- Term: Gebäudetechnik
- Term: Getriebemotor
- Term: Hochdruckreiniger
- Term: Kaskadenregelung
- Term: Klima
- Term: Kreiselpumpen
- Term: Lagerkeller
- Term: Lastkurve
- Term: Motor-nah
- Term: Nenndrehzahl
- Term: Netzqualität
- Term: Netzrückwirkungen
- Term: Power-to-X
- Term: Predictive Maintenance
- Term: Preventive Maintenance
- Term: Prozessindustrie
- Term: Regelung
- Term: (Remote) Monitoring
- Term: ROI (Return-on-Investment)
- Term: Schmutzwasserpumpe
- Term: Schutzart IP69K
- Term: Schwebstoffe
- Term: Separator
- Term: Smart Manufacturing
- Term: Sudhaus
- Term: Transportbänder
- Term: Ventilator
- Term: VLT® AutomationDrive FC 302