L’efficacité énergétique est un facteur important dans le choix des appareils électriques. La classe d’efficacité énergétique est un système qui répartit les appareils électriques en différentes classes, en fonction de leur efficacité énergétique. Plus la classe d’efficacité est élevée, plus l’appareil est efficace en termes de consommation d’énergie et plus les émissions de gaz à effet de serre sont faibles. Il existe divers labels qui indiquent la quantité d’énergie consommée par un appareil. Il est important de tenir compte de tels labels lors de l’achat d’appareils électriques.