Les eaux usées provenant des ménages et des entreprises industrielles contiennent des particules et des fibres que les filtres à tamis placés en amont ne peuvent pas retenir complètement. Ces impuretés présentes dans l’eau se déposent sur les hélices des pompes, ce qui entraîne une diminution des performances et une usure excessive de la pompe en raison de ce que l’on appelle l’engorgement. Il en résulte généralement des travaux de maintenance et de réparation coûteux en temps, en argent et en personnel. Il faut éviter cela.
Les variateurs de fréquence intelligents, tels que le Danfoss VLT® AQUA Drive, disposent d’une fonction de rétrolavage (de-ragging). Celle-ci peut être déclenchée de différentes manières. D’une part, à des moments fixes. Bien sûr, c’est encore mieux si cette fonction n’entre en jeu que lorsque l’encrassement de la roue de la pompe le nécessite vraiment. Cela peut être vérifié en évaluant les courbes de courant et de tension. Ainsi, le VLT® AQUA Drive surveille la puissance absorbée par la pompe raccordée et active la fonction de deragging lorsque l’enveloppe de charge est quittée en raison de l’encrassement de la roue de la pompe. Pour ce faire, il fait tourner la roue de la pompe dans le sens inverse afin de permettre à un engorgement ou à d’éventuels dépôts sur les pales de se détacher. Il assure ainsi une performance maximale de la pompe, réduit les dépôts sur la roue à ailettes et diminue considérablement l’entretien. Parallèlement, les coûts de maintenance et de service diminuent et la disponibilité de l’installation augmente considérablement.
Grâce à la fonction de deragging dans le VLT® AQUA Drive, les utilisateurs peuvent effectuer des nettoyages proactifs. Pendant le processus de mise en service, ils peuvent déterminer à quel moment le système doit réagir, par exemple à la commande de démarrage, à la commande d’arrêt, en fonction d’une horloge au moyen d’une entrée numérique, au moyen d’une communication sérielle via le système de contrôle ou en utilisant une série de règles logiques programmables. Tous les paramètres sont rassemblés dans un groupe pour faciliter la programmation.
La fonction de deragging du VLT® AQUA Drive offre une protection efficace et un temps de fonctionnement maximal.