Abwasser aus Haushalten und Industriebetrieben enthält Partikel und Fasern, die die vorgeschalteten Siebfilter nicht vollständig zurückhalten können. Diese Verunreinigungen im Wasser lagern sich auf den Flügelrädern der Pumpen ab, wodurch es zu einer Leistungsminderung und übermäßigen Verschleiß der Pumpe aufgrund einer sogenannten Verzopfung kommt. Die Folge sind meist zeit-, kosten- und personalaufwändige Wartungs- und Reparaturarbeiten. Dies gilt es zu vermeiden.
Intelligente Frequenzumrichter, wie beispielsweise der Danfoss VLT® AQUA Drive verfügen über eine Rückspül-(De-ragging-)funktion. Diese lässt sich auf verschiedene Weise auslösen. Zum einen zu festen Zeitpunkten. Noch besser ist es natürlich, wenn die Funktion nur dann zum Tragen kommt, wenn die Verschmutzung des Pumpenrads dies wirklich erfordert. Dies lässt sich durch Auswertung der Strom- und Spannungskurven überprüfen. So überwacht der VLT® AQUA Drive die aufgenommene Leistung der angeschlossenen Pumpe und aktiviert beim Verlassen der Lasthüllkurve aufgrund Verschmutzung des Pumpenrads die Deragging-Funktion. Dabei dreht er das Pumpenrad in die entgegengesetzte Richtung, damit sich eine Verzopfung oder eventuelle Ablagerungen auf den Flügeln lösen können. Damit stellt er eine maximale Pumpenleistung sicher, verringert die Ablagerungen am Flügelrad und reduziert den Wartungsaufwand deutlich. Gleichzeitig sinken so auch Kosten für Wartung und Service und die Anlagenverfügbarkeit steigt deutlich an.
Mit der Deragging Funktion im VLT® AQUA Drive können Anwender proaktive Reinigungen durchführen. Während des Inbetriebnahmevorgangs können sie festlegen, wann das System reagieren soll, ob z. B. beim Startbefehl, beim Stoppbefehl, zeituhrgesteuert mittels eines Digitaleingangs, mittels serieller Kommunikation über Leitsystem oder unter Verwendung einer Reihe programmierbarer Logikregeln. Alle Parameter sind zur einfacheren Programmierung in einer Gruppe zusammengefasst.
Die Deragging-Funktion des VLT® AQUA Drive bietet effektiven Schutz und maximale Betriebszeit.