Le couple indique l’intensité de la force nécessaire pour entraîner la rotation d’un corps ou modifier sa vitesse. C’est un facteur important pour les machines, en particulier pour les ventilateurs et les pompes à vitesse variable. L’utilisation d’un variateur de fréquence est judicieuse à ce stade, car il peut tout de même fournir le couple complet à une vitesse de rotation de 0. La surveillance du couple est essentielle pour s’assurer qu’une machine fonctionne dans sa plage de fonctionnement admissible et pour éviter les pannes ou les dommages prématurés. Une méthode courante de surveillance du couple est l’utilisation d’enveloppes de charge. Les enveloppes de charge sont des graphiques qui représentent le couple et la vitesse d’une machine sur une période donnée. Ils montrent les charges qui s’exercent sur une machine et la manière dont elle réagit au mouvement de rotation. Les enveloppes de charge sont généralement enregistrées pendant le fonctionnement d’une machine et peuvent être utilisées pour évaluer et comparer les performances, l’efficacité et l’intégrité d’une machine.
La surveillance de l’enveloppe de charge y contribue :
- optimiser les processus
- Maximiser l’efficacité des installations
- économiser les coûts énergétiques
La surveillance du couple contribue à réduire la consommation d’énergie des installations et à rendre leur fonctionnement plus sûr et plus efficace. Si une panne est détectée à un stade précoce, il est également possible de prolonger la durée de vie des machines. Par exemple, si l’état de charge d’une machine change, le couple peut être un indicateur de surcharge. Si elle est corrigée à temps, il est possible d’éviter d’endommager la machine.