Die Lastkurve stellt den Stromverbrauch eines Betriebs über einen bestimmten Zeitraum dar. In der Regel wird dieser in Viertelstundenwerten gemessen. Dadurch ist nachvollziehbar, wann am meisten Strom verbraucht wurde und wann am wenigsten.
Außerdem kann man ablesen, wann eine Anlage im Stillstand unnötig Energie benötigt. Möglicherweise laufen nach Betriebsschluss noch Geräte und Maschinen, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden.
Eine professionelle Analyse der Lastkurve ist also von Bedeutung, wenn der Energieverbrauch und die Energiekosten im Betrieb reduziert werden sollen.
Eine Lasthüllkurve ist besonders effektiv bei:
- Pumpen
- Ventilations- Kühlsystemen
- Reibungs- und Lastveränderungen in Maschinen
Vorteile:
- Optimierung von Prozessen
- Maximierung der Effizienz von Anlagen
- Einsparung von Energiekosten