Ein Getriebemotor wird mit einem Elektromotor und einem Getriebe kombiniert. Durch das Getriebe ist es möglich, die Geschwindigkeit und das Drehmoment des Motors zu steuern. Dadurch, dass die Geschwindigkeit und das Drehmoment reguliert werden können, ist es möglich, kleinere Motoren einzusetzen, welche zu geringeren Betriebs- und Wartungskosten führen.
Es gibt verschiedene Arten von Getriebemotoren: Parallelwellengetriebe, Winkelgetriebe und Planetengetriebe.
Es ist von der Bauweise des Getriebes abhängig, ob ein Getriebemotor für leichte, mittelschwere oder schwere oder für kurze oder lange Einschaltzeiten infrage kommt. Getriebemotoren werden in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt. Beispielsweise in der Getränkeindustrie. Dort bewegen sie Flaschen, Gebinde und Getränkekisten und werden beim Abfüllen oder beim Sortieren von Leergut eingesetzt.
So funktionieren Getriebemotoren
Getriebemotoren arbeiten als Wandler von Drehmoment und Drehzahl. In der Regel verlangsamt das Getriebe die Drehgeschwindigkeit des Motors und überträgt gleichzeitig deutlich höhere Drehmomente, als der Elektromotor allein bereitstellen könnte.
Der hocheffiziente, dreiphasige Permanentmagnet-Synchronmotor von Danfoss VLT OneGearDrive verfügt ein optimiertes Kegelradgetriebe und kann dadurch die Produktivität steigern und die Energiekosten deutlich senken. Außerdem verhindert der Motor ohne Lüfter das Risiko, dass Schmutz und Luftkeime angesaugt und zurück in die Umgebungsluft geblasen werden. Durch die hohe Schutzart kann er uneingeschränkt eingesetzt werden und lässt sich auch gut reinigen, weil er eine aseptische Beschichtung hat und dadurch beständig gegenüber Wasch-und Desinfektionsmittel ist.