ROI (Return-on-Investment) ist eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen den Gewinn eines Projekts oder einer Investition und den Kapitalkosten ausdrückt. Es ist ein wichtiger Faktor, um festzustellen, ob eine Investition sich lohnt oder nicht. Der ROI wird auch als Prozentsatz ausgedrückt und nach der Formel ROI=(Gewinn-Investitionskosten) berechnet. Ein höherer Roi bedeutet auch eine höhere Rentabilität der Investition. Mit Energiesparprojekten sind Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen gemeint, die den Energieverbrauch und dadurch auch die Kosten senken. In der Industrie machen sich diese Projekte bereits nach 1-2 Jahren bezahlt. Bei „normalen“ Investitionen dauert es ca. 5-10 Jahre bis sich die Projekte bezahlt machen. Die kürzere Amortisationszeit von Energiesparprojekten lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen:

  1. Einsparungen können durch Energieeffizienzmaßnahmen schneller realisiert werden und wirken sich direkt auf die Betriebskosten aus. 
  2. Energiesparprojekte können häufig mit geringen Investitionskosten umgesetzt werden, dadurch erhöht sich die Rentabilität 

Energiesparprojekte haben auch einen positiven Einfluss auf das Image eines Unternehmens. Damit kann ein Unternehmen nämlich zeigen, dass es sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz engagiert.

Return on Investment (ROI): Definition, Formel, Beispiel · [mit Video] (studyflix.de)