Ein Separator ist ein Gerät zur Trennung zweier oder mehrerer Flüssigkeiten oder Feststoffe. Es wird häufig in der Wasseraufbereitung, im Abwasserrecycling und in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt. Sie arbeiten entweder durch Schwerkraft oder Druck. Die Partikel werden normalerweise auf einem speziellen Filterelement gesammelt, das dann regelmäßig gereinigt werden muss, um eine hohe Leistung aufrechtzuerhalten. Separatoren können auch verwendet werden, um Emulsionen zu trennen oder zu konzentrieren.
Separatoren sind für Trennaufgaben befähigt, die eine hohe Selektivität erfordern oder bei denen es auf die Separation feinster Partikel ankommt. Sie werden außerdem bei der Trennung von Fest-Flüssig-Gemischen mit geringen Dichteunterschieden verwendet. Tellerseparatoren lassen sich vielfältigen Anwendungen einsetzen und sind in diversen Industriebereichen zu finden. Darunter:
- In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- In der Chemie-, Pharmazie- und Biotechnologie
- Im Umweltschutz
- In der Mineralölwirtschaft und Energieerzeugung
- In der fett- und ölverarbeitenden Industrie
In der Praxis werden Separatoren für drei unterschiedliche Trennverfahren eingesetzt.
- Als Klarifikator wird der Separator zum Abtrennen von fein verteilten Feststoffpartikeln aus einer Flüssigkeit eingesetzt. Typisch ist zum Beispiel das Klären von Trübstoffen aus Fruchtsaft.
- Als Purifikator trennt der Separator eine Flüssigkeit mit einer geringen Dichte von einer Flüssigkeit mit einer hohen Dichte, beispielsweise die Trennung von Wassertröpfchen aus Mineralöl. Auch eine Trennung von Feststoffen ist möglich.
- Der Separator wird auch zum Konzentrieren von Flüssigkeiten eingesetzt. Darunter versteht man das Abtrennen einer leichten Flüssigkeit aus einer schweren Flüssigkeit oder das Abtrennen zweier Feststoffe, beispielsweise die Gewinnung von Essenzöl aus Wasser.
Aufbau eines Tellerseparators
- Zulauf
- Zylinderförmige Trommel
- Tellerpaket
- Feststoffraum
- Schälscheibe
- Auslass
So funktioniert ein Tellerseparator
- Das zu trennende Gemisch gelangt über ein stationäres Einlaufrohr in den Verteiler der rotierenden Trommel.
- Dort wird es auf die Umfangsgeschwindigkeit der Separator-Trommel beschleunigt. Dabei ist wichtig, dass bei der Verteilung des Gemischs keine unnötigen Scherkräfte auftreten, die die feinen Partikel zerschlagen oder Emulsionen erzeugen.
- Der Feststoff wird nach außen gedrängt und sammelt sich im Feststoffraum.
- Die abgetrennten Flüssigphasen strömen durch das Tellerpaket in den oberen Teil der Trommel und fließen dort über eine Schälscheibe ab.
- Durch den hydraulischen Entleerungsmechanismus öffnet sich der Separator am äußersten Feststoffsammelbereich des Zentrifugengehäuse.
- Nach dem Austragen der Feststoffphase schließt sich der Separator wieder.
Dieser Prozess beläuft sich auf wenige Zehntelsekunden.