Das Affinitätsgesetz beschreibt die mathematisch-physikalischen Zusammenhänge zwischen Leistung und Drehzahl bei Strömungsmaschinen, wie Lüfter und Pumpen, die eine quadratische Kennlinie aufweisen. Das bedeutet konkret, dass die Verdopplung der Drehzahl eines Motors zu einem vierfach höheren Stromverbrauch führt. Auf der anderen Seite führt daher die Verringerung der Drehzahl zu einem geringeren Stromverbrauch, wodurch aber auch die Leistung reduziert wird. Frequenzumrichter können die Drehzahl des Motors präzise entsprechend dem augenblicklichen Bedarf der Anlage/Anwendung regulieren und passen somit auch den Energieverbrauch an. Dieser Prozess führt zu einer effizienteren Nutzung der Energie und zu einer Reduzierung der Betriebskosten.