Der Aufbau einer modernen Etikettier Maschine ist prinzipiell immer gleich. Sie erreichen sehr hohe Durchlaufzahlen, gemessen in Flaschen oder Gebinde pro Stunde und bestehen aus einem Drehtisch, an dessen Rand außen die Drehteller montiert sind, die die Behälter beim Etikettieren aufnehmen. Außerdem verfügen sie über ein Zu-und ein Abfuhrband, um die Flaschen mit Hilfe von Drehsternen in die Maschine ein-und auszuführen. Typischerweise bestehen die Drehteller moderner Etikettiermaschinen mit dezentralen Servoantrieben wie beispielsweise dem VLT® Integrated Servo Drive ISD 510. Diese Technik stellt eine sehr hohe Flexibilität der Maschinen sicher. Um die Etiketten richtig zu positionieren, müssen die Antriebe den Behälter auf die entsprechende Position drehen. Hierzu ermittelt eine Mechanik oder eine Sensorik die exakte Position auf der Flasche. Dies kann eine Naht oder ein Emblem sein. Die Sensorik erkennt die Marken und gibt dann die Information an das übergeordnete Servosystem, damit dieses den Flaschenteller in die richtige Position bringt.
Warum der Einsatz von Frequenzumrichtern bei diesem Prozess wichtig ist
Flaschen, Dosen und Behälter erhalten eine immer stärker ausgeprägte Identität, die sie unverwechselbar machen sollen. Sie übernehmen in der Praxis zunehmend die Aufgabe von Werbeträgern, die die eigene Marke repräsentieren. Hersteller bringen Etiketten auf bestimmte Positionen an, wo es nicht mehr nur darum geht, diese auf die Vorderseite oder die Rückseite zu positionieren, sondern sie auf bestimmte Merkmale wie Nähte, Logos oder Embleme auszurichten. Dabei ist die Aufgabenstellung für die Automatisierungstechnik nahezu immer gleich: Etiketten präzise, sauber und perfekt ausgerichtet aufzubringen. Etiketten auf Flaschen oder Dosen geben heute nicht mehr nur Auskunft über den Inhalt, sie geben den Produkten ein unverwechselbares Aussehen. Dazu ist es notwendig, die Etiketten nicht mehr nur einfach aufzukleben, sondern sie präzise nach bestimmten Merkmalen ausgerichtet aufzubringen. Die benötigte Flexibilität erreichen Maschinen zum Beispiel mit zeitgemäßer Servotechnik wie dem VLT® Integrated Servo Drive ISD 510 von Danfoss.
So funktioniert ein Etikettierer:
- Das bedruckte Etikettenband wird durch einen motorischen Vorschub zur Spende-Einheit geführt.
- Zum Ablösen wird das Trägerband über eine Kante geführt. Dadurch schält sich das Etikett vom Trägerband, sodass die Klebefläche offen liegt.
- Danach kann das Etikett auf stehende oder bewegte Gegenstände geklebt werden.