Est-ce que cela en vaut la peine ? Vérifiez le retour sur investissement du finacemement de vos projets pour une meilleure efficacité énergétique.
Retour sur investissement : est-ce que cela en vaut la peine ?
L’efficacité énergétique est le levier qui permet de réduire les coûts d’électricité et les émissions de CO2 des bâtiments et des installations de production. Les mesures sont nombreuses et surtout faciles à mettre en œuvre, car les technologies nécessaires existent depuis longtemps. Au départ, l’acquisition de ces technologies à haut rendement implique toutefois des investissements. Quels sont les investissements judicieux ? Quelles sont les mesures qui s’amortissent relativement rapidement ? Cet article vous explique en détail comment vérifier le retour sur investissement (ROI) des investissements dans l’efficacité énergétique.
Comparaison des mesures : quel investissement vaut-il la peine ?
Une mesure d’efficacité énergétique facile à mettre en œuvre consiste à remplacer les anciens moteurs par des appareils présentant un meilleur rendement ou encore à utiliser une régulation de la vitesse de rotation adaptée à l’application avec des variateurs de fréquence. Les classes d’efficacité énergétique de la directive européenne sur l’écoconception donnent un aperçu du rendement des moteurs électriques. Les deux dernières colonnes du tableau ci-dessous indiquent également le rendement d’un système d’entraînement avec régulation de la vitesse au moyen d’un variateur de fréquence. Des rendements et des classes d’efficacité énergétique plus élevés entraînent directement et durablement une réduction de la consommation d’énergie en raison de la diminution des pertes.
Source : Règlement (UE) 2019/1781 établissant des exigences d'écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse.
L’investissement dans un système à vitesse variable avec variateur de fréquence offre un meilleur retour sur investissement à long terme que l’utilisation de moteurs plus efficaces sur le plan énergétique. Les économies d’énergie sont plus de trois fois supérieures et les avantages financiers sont donc nettement plus marqués à long terme.
Mais en principe, si le potentiel d’économie global dans un système est de 100 % environ 10% peuvent être réalisés grâce à des composants plus efficaces comme les moteurs. Un fonctionnement avec une régulation de vitesse adaptable permet de réaliser des économies d’énergie d’environ 30%. Mais c’est l’optimisation de l’ensemble du système qui permet de réaliser les économies les plus importantes, soit environ 60 %. Il n’existe toutefois pas de solution toute faite. Il est préférable que les utilisateurs vérifient pour chaque application individuelle si une mesure apporte le succès escompté.
Vous vous demandez par où commencer avec vos mesures d’efficacité énergétique ? Téléchargez la liste de contrôle de l’efficacité énergétique de Danfoss Drives pour obtenir des résultats facilement et rapidement.
Durée d'amortissement : c'est le temps qu'il faut pour rentabiliser l'investissement d'un variateur
Par amortissement, on entend le moment où les coûts d’acquisition sont couverts par les revenus obtenus. Pour les mesures d’efficacité énergétique, cela signifie que l’amortissement permet de calculer le moment où les économies d’énergie couvrent les coûts d’investissement.
Si l’on calcule la durée d’amortissement d’un composant énergétiquement efficace aux prix actuels de l’énergie, celle-ci se situe actuellement entre un et deux ans. Dans l’exemple suivant, l’investissement dans un variateur de fréquence pour entraîner une pompe ou un ventilateur est même amorti beaucoup plus rapidement :
Durée d'amortissement - exemple de calcul pour une application de ventilation
Total Cost of Ownership : considérer les coûts sur l'ensemble du cycle de vie du produit
Il est important que les utilisateurs considèrent le cycle de vie complet des composants de l’entraînement lorsqu’ils envisagent d’investir dans l’efficacité énergétique.
La durée de vie typique (au sens de la durée d’utilisation) d’un variateur de fréquence Danfoss est, comme pour les autres composants de la technique d’entraînement électrique, comprise entre dix et quinze ans. Dans les coûts totaux de la vie, les coûts d’acquisition (= coûts d’investissement) représentent au maximum cinq pour cent des coûts totaux. En règle générale, les frais d’entretien et de maintenance ne représentent qu’un pour cent du coût total de la vie. Les 94 % restants concernent les coûts énergétiques.
Lors de l’achat ou du remplacement d’un composant, donnez donc la priorité absolue à l’efficacité énergétique et aux économies d’énergie potentielles futures, plutôt que de vous concentrer exclusivement sur le montant de l’investissement.
Le retour sur investissement est rapide : VW économise 20 % d'énergie et 350 tonnes de CO₂.
Volkswagen fait appel au concept EC+ de Danfoss et Novenco pour la ventilation de l’un des plus grands halls de montage de l’usine de Navarre. EC+’ est synonyme d’interaction intelligente entre les composants du système sélectionnés de manière optimale, à savoir le variateur de fréquence, le moteur et le ventilateur. La nouvelle CTA de l’usine VW offre ainsi une efficacité énergétique et financière maximale. Car en fin de compte, la technique d’entraînement électrique avec la meilleure définition de vitesse possible est la technologie clé pour une meilleure efficacité énergétique des ventilateurs et des pompes.
Par rapport à l’ancienne installation de ventilation, les 6 nouvelles unités de traitement d’air disposent ensemble d’un potentiel d’économie total – par rapport au fonctionnement nominal par an – de 747 429 kWh d’énergie électrique, de 350 tonnes de CO₂ et de 199 115 euros de coûts d’électricité la première année. Ce calcul est effectué pour un prix de l’énergie de 26,64 cents/kWh. Les autres hypothèses sous-jacentes du calcul sont le facteur d’émission de CO₂ de 468 g/kWh et 8 760 heures de fonctionnement annuel.
Outre ces économies substantielles d’énergie et de coûts, les nouveaux appareils sont également 30 % plus petits et plus légers.
VW Navarra économise de l'énergie, du CO2 et des coûts grâce au concept EC+ de Danfoss et Novenco
Découvrez vos champions de l'efficacité énergétique !
L’énergie est et restera chère. À cela s’ajoute le fait que les entreprises doivent réduire les émissions de CO2 dans le cadre de leurs objectifs ESG. C’est pourquoi de nombreuses entreprises investissent dans les énergies renouvelables, comme le photovoltaïque, ou achètent de l’électricité verte. Est-ce suffisant ? Grâce à cet outil en ligne, découvrez les champions de l’efficacité énergétique cachés dans votre bâtiment. Vous apprendrez quels sont les réglages qui vous permettent d’économiser le plus d’énergie, de réduire les coûts et en même temps les émissions de CO2.
Le bâtiment, représenté dans cette simulation, est basé sur le site de production de Danfoss à Graasten, au Danemark. Toutes les valeurs des économies et les calculs qui s’y rapportent sont basés sur les dimensions de ce bâtiment. Lancez votre jeu de l’efficacité énergétique !
Parlez à des experts
Cette mesure d’efficacité énergétique en vaut-elle la peine ? Qu’il s’agisse d’un projet de construction neuve ou d’un bâtiment existant, il faut assurer un équilibre précis entre croissance dynamique et gestion durable dans les bâtiments à usage commercial. Qu’il s’agisse d’hôtels, de bureaux, de centres de données ou d’établissements publics, les produits et solutions d’entraînement de Danfoss vous permettent de réaliser des économies d’énergie considérables, de réduire les émissions et de diminuer les coûts. Nous vous soutenons dans cette démarche en vous proposant des conseils spécialisés sur des applications spécifiques et des solutions globales pour une efficacité optimale dans votre bâtiment. Vous avez des questions sur le retour sur investissement des mesures d’efficacité énergétique dans votre bâtiment ? Alors réservez simplement un rendez-vous dans le calendrier des experts en ligne.
Découvrir Danfoss Drives
9 conseils pour une meilleure efficacité énergétique grâce à la check-list Danfoss
La liste de contrôle en 9 points pour les entraînements à haute efficacité énergétique de Danfoss Drives vous permet d’obtenir rapidement un aperçu des appareils énergivores dans vos bâtiments. Téléchargez maintenant.
La protection du climat grâce à l'efficacité énergétique : une opportunité à mille milliards d'euros
L’efficacité énergétique est la meilleure forme de protection du climat, tant pour des raisons financières et économiques que pour des raisons de politique environnementale. Car l’énergie la moins chère et la plus écologique est celle que nous ne consommons même pas. Saisissez cette chance.