Les entreprises sur la voie de la durabilité
L'expédition ESG : et maintenant, que faire ?
L'expédition ESG (1/4) : ESG est-il un monstre ?!
Nous lançons une nouvelle saison de Torque – The Drive Podcast. Il s’agit d’un important sujet : l’ESG, c’est-à-dire les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour les entreprises. Dans l’épisode (1/4), le podcaster tech Robert Weber réfléchit sur le sujet : "Mes préjugés étaient grands et j’étais sûr à 100 % que nous allions surtout parler de bureaucratie. Car pour moi, l’ESG a toujours été quelque chose qui venait de l’Union européenne et qui rendait la vie difficile aux entreprises. Mais je me suis trompé. Et au fil des conversations avec mes invités, mes préjugés disparaissent. J’en apprends beaucoup sur la stratégie d’entreprise durable, les données, les rapports, les chaînes d’approvisionnement et les prochaines étapes à franchir. L’ESG est-il encore une sorte de ‘monstre’ pour vous ? Alors écoutez les épisodes de la saison ESG pour en savoir plus sur le sujet et obtenir des conseils pratiques".
Vous pouvez actuellement écouter la nouvelle saison de podcasts en anglais. Le doublage allemand suivra.
Le podcast ESG (2/4) : Comment l'ESG peut-il fonctionner dans les entreprises ?
L’ESG représente définitivement beaucoup de travail, mais cela en vaut la peine. Le Dr Christopher Scheubel de Cubemos et Marie Hammer de Danfoss expliquent d’abord la terminologie, discutent des défis auxquels la plupart des entreprises sont confrontées et mettent en lumière les avantages qu’apporte l’ESG.
L’équipe Cubemos assiste actuellement à un boom de la demande pour les stratégies ESG. En effet, de nombreuses entreprises se rendent compte que l’ESG leur donne un avantage concurrentiel. Cela commence par exemple par les investisseurs et s’arrête à la transparence de la chaîne d’approvisionnement. Plus personne ne veut investir dans les entreprises dites polluantes. De plus, les collaborateurs potentiels choisissent leur nouvel employeur de manière ciblée. Les pollueurs climatiques ne sont plus attractifs Dans ce podcast, il explique comment Scheubel convainc les entrepreneurs de l’intérêt de l’ESG.
Pour Danfoss aussi, l’ESG est un défi, "mais nous le relevons volontiers", souligne Marie Hammer. Le sujet est en train de gagner du terrain dans le monde entier – et pas seulement dans l’Union européenne, sait Hammer. Mais l’UE fait pression sur le sujet. Danfoss peut déjà réaliser beaucoup de choses dans ses usines. Au Danemark et en Pologne, certains sites de production sont déjà neutres en termes d’émissions de CO₂. L’étape suivante est la chaîne d’approvisionnement – une tâche incomparablement plus difficile pour Hammer et son équipe. Elle explique dans le podcast comment Danfoss aborde le défi de la ‘chaîne d’approvisionnement’ et où l’entreprise voit un besoin de rattrapage.
L'expédition ESG (3/4) : ESG et technique d'entraînement
Larisa Xanthopoulou et Michael Wassermann de Danfoss Drives travaillent sur l’ESG chez Danfoss. D’une part, l’entreprise elle-même veut devenir neutre en CO₂ d’ici 2030. D’un autre côté, les clients demandent de l’aide.
L’ESG n’est pas encore une science très aboutie. Il reste encore beaucoup à définir. Danfoss s’engage avec ses clients sur la voie de l’ESG. Larisa sait qu’il n’y a toujours pas d’approche ESG uniforme à l’échelle de l’entreprise ou de l’industrie. C’est pourquoi nous misons sur la transparence des données, partageons nos données avec les clients et communiquons également la manière dont nous les avons obtenues". Michael ajoute : "Nous apprenons et façonnons l’ESG en collaboration avec nos clients".
En outre, cet épisode aborde les thèmes de l’économie circulaire et des déclarations environnementales de produits. Dans ce podcast, les deux experts expliquent quel rôle ils jouent chez Danfoss Drives, comment Danfoss évite le ‘green washing’ et comment gérer les différentes normes dans les différentes régions du monde.
L'expédition ESG (4/4) : des champions de l'efficacité cachés dans les bâtiments
Christine Twellmeyer et Jesper Therbo de Danfoss partagent des conseils pratiques dans l’épisode (4/4). Christine conseille en interne sur les mesures à prendre pour améliorer l’efficacité énergétique sur les sites de Danfoss, tandis que Jesper montre aux clients et aux partenaires comment économiser l’énergie et réduire les émissions dans les bâtiments grâce à la technologie des entraînements.
La check-list de Christine ne se limite pas à la technique d’entraînement. Lorsqu’elle visite un site avec son équipe, il s’agit entre autres de l’éclairage, du chauffage ou des appareils qui fonctionnent en mode veille. En collaboration avec les collègues sur place, elle développe des plans spécifiques à chaque site afin de se rapprocher d’une production neutre en CO2 et de réduire les coûts.
Jesper soutient les clients de Drives dans leurs projets d’efficacité. Des grands constructeurs automobiles au groupe Internet Meta, de nombreuses entreprises font confiance à la technologie Danfoss. "Les champions méconnus des économies d’énergie se cachent dans les applications HVAC des bâtiments", explique-t-il. HVAC est l’abréviation de Heating, Ventilation and Air-Conditioning (chauffage, ventilation et climatisation). "De nombreuses pompes ou ventilateurs utilisés dans les bâtiments peuvent être régulés en vitesse afin de réaliser une économie à deux chiffres". Mais cela n’est pas présent à l’esprit de nombreux responsables ; ils pensent d’abord à l’éclairage, au chauffage ou à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. "Nous devons informer davantage sur ce qu’il est possible de faire aujourd’hui avec de petits ajustements de vitesse".
Vous en saurez plus sur les champions cachés de l’efficacité énergétique dans cet épisode. Vous découvrirez également les champions dans l’outil en ligne. Lancez votre recherche pour plus d’efficacité!
Découvrir Danfoss Drives
9 conseils pour une meilleure efficacité énergétique grâce à la check-list Danfoss
La liste de contrôle en 9 points pour les entraînements à haute efficacité énergétique de Danfoss Drives vous permet d’obtenir rapidement un aperçu des appareils énergivores dans vos bâtiments. Télécharger maintenant.
La protection du climat grâce à l'efficacité énergétique : une opportunité à mille milliards d'euros
L’efficacité énergétique est la meilleure forme de protection du climat, tant pour des raisons financières et économiques que pour des raisons de politique environnementale. Car l’énergie la moins chère et la plus écologique est celle que nous ne consommons même pas. Saisissez cette chance.