Das Drehmoment gibt an, wie stark eine Kraft sein muss, um einen Körper in Rotation zu versetzen oder seine Geschwindigkeit zu ändern. Es ist ein wichtiger Faktor bei Maschinen, insbesondere bei drehzahlgeregelten Lüftern und Pumpen. Der Einsatz eines Frequenzumrichters ist an dieser Stelle sinnvoll, weil er bei einer Drehzahl 0 trotzdem das volle Drehmoment aufbringen kann. Die Überwachung des Drehmoments ist entscheidend, um sicherzustellen, dass eine Maschine innerhalb ihres zulässigen Betriebsbereichs arbeitet und um vorzeitige Ausfälle oder Schäden zu vermeiden. Eine gängige Methode zur Überwachung des Drehmoments ist die Verwendung von Lasthüllkurven. Lasthüllkurven sind Diagramme, die das Drehmoment und die Drehzahl einer Maschine über einen bestimmten Zeitraum darstellen. Sie zeigen die Lasten, die auf eine Maschine wirken, und wie sie auf die Drehbewegung reagieren. Die Lasthüllkurven werden normalerweise während des Betriebs einer Maschine aufgezeichnet und können verwendet werden, um die Leistung, Effizienz und Integrität einer Maschine zu bewerten und zu vergleichen. 

Die Überwachung der Last-Hüllkurve hilft dabei: 

Die Überwachung des Drehmoments trägt dazu bei, dass der Energieverbrauch von Anlagen reduziert wird und der Betrieb sicherer und effizienter gestaltet wird. Wird eine Störung früh erkannt, kann auch eine Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen erreicht werden. Wenn sich beispielsweise der Lastzustand einer Maschine ändert, kann das Drehmoment ein Hinweis für eine Überlastung sein. Wird diese frühzeitig korrigiert, kann eine Beschädigung der Maschine vermieden werden.