Reduzierung und Optimierung bezieht sich auf Maßnahmen, den Stromverbrauch zu senken und die Effizienz von Geräten, Prozessen und Anlagen zu erhöhen, um Energiekosten zu senken. Den Stromverbrauch zu reduzieren und zu optimieren hat viele Vorteile. Zunächst können Energiekosten durch den geringen Stromverbrauch gesenkt werden. Zudem führt der geringe Stromverbrauch auch zu einer besseren Effizienz, sodass mit weniger Energie dieselbe Leistung erzielt werden kann. Außerdem gibt es auch einen positiven Effekt auf die Umwelt, da dadurch weniger Emissionen von Triebhausgasen freigesetzt werden. Frequenzumrichter spielen eine wichtige Rolle bei der Optimierung des Stromverbrauchs und der Reduzierung von Emissionen. Sie sind elektronische Geräte, die die Drehzahl von elektrischen Motoren regulieren können, um damit den Energieverbrauch in Industrieanlagen erheblich zu reduzieren. Eine Möglichkeit, die Energieeffizienz von Motoren zu bewerten, sind die sogenannten IE-Klassen. Das IE steht hierbei für „international efficiency“. Diese Klassen geben an, wie effizient ein Motor ist und reichen von IE1 (niedrigste Effizienz) bis IE2 (höchste Effizienz). Darüber hinaus gibt es auch die sogenannten System-Effizienz-Klassen (IES-Klassen). Diese Klassen bewerten nicht nur die Effizienz von einzelnen Komponenten wie Motoren, sondern auch die Effizienz des gesamten Systems, einschließlich der Steuerung und Regelung. Durch den Einsatz von IES-Klassen erreichen Industrieanlagen eine optimale Energieeffizienz und können so den Energieverbrauch und die Emissionen weiter senken. Insgesamt bietet die Optimierung des Stromverbrauchs in Industrieanlagen viele Vorteile, einschließlich der Senkung der Energiekosten, der Erhöhung der Effizienz und der Reduzierung von Emissionen. Danfoss-Frequenzumrichter erfüllen bereits die strengsten Anforderungen der Energieeffizienznorm IES 61800-9 und sind als IE2 klassifiziert
In drei Schritten zu einer Reduzierung und Optimierung des Stromverbrauchs:
- Beim Kauf von Elektronik auf Energielabel achten. In der EU sind Energieeffizienzklassen für Motoren vorgeschrieben, die als IE-Klassen bezeichnet werden. Ein Motor mit einer höheren IE-Klasse verbraucht weniger Strom und spart somit Energiekosten.
- Regelmäßige Wartungen durchführen
- Regelmäßige Wartungen von Maschinen und Anlagen sind wichtig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und mögliche Defekte frühzeitig zu erkennen. Auch Wartungen können zur Reduzierung des Stromverbrauchs beitragen. Ein Beispiel hierfür ist die Überprüfung der Motor- und Antriebssysteme auf eine optimale Einstellung und eine ordnungsgemäße Funktion.
- Verwendung von energieeffizienten Geräten
- Die Verwendung von energieeffizienten Geräten kann den Stromverbrauch erheblich reduzieren. In der EU werden System-Effizienz-Klassen (IES-Klassen) verwendet, um die Energieeffizienz von Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren zu bewerten. Die IES-Klassen reichen von IES1 (geringe Effizienz) bis IES3 (sehr hohe Effizienz). Eine höhere IES-Klasse bedeutet, dass das Gerät weniger Energie verbraucht. Unternehmen sollten also energieeffiziente Geräte bevorzugen, um den Stromverbrauch und die Energiekosten zu senken.
Insgesamt können diese Schritte dazu beitragen, den Stromverbrauch und die Energiekosten zu reduzieren und somit auch die Umwelt zu schonen.