Mit diesen BAFA-Förderprogrammen
senken Sie Ihre Investitionskosten

Nutzen Sie BAFA-Förderprogramme für Ihre Umrichter

Staatliche Förderungen sind eine Möglichkeit, um Investitionskosten in Energieeffizienzmaßnahmen zu senken. In Deutschland fördert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Investitionen in Energieeffizienz. Dazu gehören auch Frequenzumrichter ab der Energieeffizienzklasse IE2, die Neu- oder Bestandsmotoren stufenlos regeln. Neben neuen Geräten und deren Installation zählt dazu auch der 1:1-Austausch von älteren Umrichtern. Die Mindestinvestitionshöhe liegt bei 2.000€. Ausgenommen sind Unternehmen aus der Fischerei, Aquakultur, Land- und Forstwirtschaft, De-minimis-Überschreitung oder in Insolvenz befindliche Unternehmen.

Förderprogramme für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen für Österreich finden Sie hier. Förderprogramme für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen für die Schweiz finden Sie an dieser Stelle.

Zwei attraktive BAFA-Förderprogramme kurz vorgestellt

Im Rahmen der BAFA-Förderprogramme gibt es einige Möglichkeiten, die die Förderung von Frequenzumrichtern einschließen. Dazu gehören Förderungen von Einzelmaßnahmen oder aufwendigere Förderungen in Systemen mit Mess- und Regeltechnik. Die zwei derzeit attraktivsten Förderprogramme für Frequenzumrichter stellen wir Ihnen auf dieser Seite vor.

Aktueller Hinweis: Die Annahme und Bewilligung von Anträgen des EEW pausiert seit dem 4.12.2023.

 

BEG: Bundesförderung für effiziente Nichtwohngebäude

Umrichter, die Lüfteranlagen in Nichtwohngebäuden antreiben, werden über die Bundesförderung für effizienzsteigernde Sanierungen (BEG) ohne EU-Beihilfebegrenzung gefördert. Nichtwohngebäude sind unter anderem Büros, Hotels, Datenzentren, etc. Die Gebäude müssen für eine Förderung älter als fünf Jahre sein. Den Antrag stellt der Gebäudenutzer, der das Gebäude insgesamt für mindestens 10 Jahre nutzt. Die Förderhöhe liegt bei 15 Prozent. Bei Antragstellung muss ein Energieeffizienzberater für Förderprogramme des Bundes eingebunden werden.

Bafa pausiert EEW

EEW: Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft - derzeit pausiert

Bei Förderungen von Frequenzumrichter für Applikationen mit zum Beispiel Pumpen oder Motoren greift das Förderprogramm ‚Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW)‘. Einen Antrag stellen können Nutzer in produzierenden Gewerben oder in der Infrastruktur, die die Geräte für mindestens drei Jahre nutzen. Abhängig von der Unternehmensgröße liegt die Förderungshöhe zwischen 30 und 50 Prozent der Investitionskosten. 

Der Antrag zur Förderung kann von den Endnutzern auf der Internetseite der BAFA nach AGVO gestellt werden. Die Geräte können anschließend direkt nach Antragsstellung bestellt werden (Regelung vorläufig bis Ende 2023).

Die Annahme und Bewilligung von Anträgen des EEW pausiert seit dem 4.12.2023.

Drehmoment - Der Antriebspodcast | Die Fördermittelfolge

Viele Unternehmen kennen ihre Hidden Champions für mehr Energieeffizienz nicht. Denn sie verstecken sich unter anderem in den Technikräumen von Gebäuden. Dabei liegt das Einsparpotenzial bei Pumpen und Lüftern, die drehzahlgeregelt werden, im zweistelligen Prozentbereich und der Staat unterstützt die Firmen bei der Investition in Frequenzumrichter. Unsere Gäste erklären, wo Effizienzmaßnahmen Sinn machen, wie Sie an die Fördertöpfe kommen und welche Anforderungen Sie dafür erfüllen müssen. Nehmen Sie diese hilfreichen Expertentipps mit in Ihren Arbeitsalltag, um Energie und Geld zu sparen.

Tech Insights rund ums Energie und Kosten sparen

Energieeffizienz ist der Hebel, um den Energieverbrauch, die Stromkosten und die CO₂-Emissionen von Gebäuden und Produktionsanlagen zu reduzieren. Wussten Sie, dass Sie im ersten Schritt einfach und schnell Energieeinsparungen durch den Drehzahlbetrieb von Lüftern und Pumpen realisieren können? Bei einigen Anwendungen lohnt es sich auch, über Rückspeisemöglichkeiten nachzudenken. Stichwort: Bremsenergie. In den Tech Insights erfahren Sie, bei welchen Anwendungen sich Rückspeisung wirtschaftlich lohnt. Außerdem finden Sie Informationen rund um die Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen: Welche Investitionen sind sinnvoll? Welche Maßnahmen amortisieren sich schnell? Wie Sie den Return on Investment (ROI) von Investitionen in Energieeffizienz prüfen, erfahren Sie in den Tech Insights im Detail.

ROI von Energieeffizienz-maßnahmen berechnen

Welche Investitionen in Energieeffizienz sind sinnvoll? Welche Maßnahmen amortisieren sich vergleichsweise schnell? Wie Sie den Return on Investment (ROI) von Investitionen in Energieeffizienz prüfen, erfahren Sie in diesem Artikel im Detail.

Die mächtigsten Energieeffizienz-Champions im Gebäude sind häufig auf den ersten Blick verborgen. Wussten Sie etwa, dass Sie die größten Energieeinsparungen durch den Drehzahlbetrieb von Lüftern und Pumpen einfach und schnell  realisieren können? In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die technischen Hintergründe.

Das rechnet sich schnell: VW spart 20 % Energie und 350 Tonnen CO₂

Volkswagen setzt bei der Belüftung einer der größten Montagehallen im Werk Navarra auf das EC+ Konzept von Danfoss und Novenco. ‚EC+‘ steht für das intelligente Zusammenspiel der optimal ausgewählten Systemkomponenten Frequenzumrichter, Motor und Ventilator. Die neue RLT im VW-Werk bietet auf diese Weise höchste Energie- und Kosteneffizienz. Denn letztlich ist die elektrische Antriebstechnik mit der bestmöglichen Drehzahlvorgabe die Schlüsseltechnologie für mehr Energieeffizienz bei Lüftern und Pumpen.

Im Vergleich mit der bisherigen Lüftungsanlage verfügen die 6 neuen RLT-Geräte gemeinsam über ein Gesamteinsparpotenzial – bezogen auf den Nennbetrieb pro Jahr – von 747.429 kWh elektrischer Energie, 350 Tonnen CO₂ und 199.115 Euro Stromkosten im ersten Jahr. Diese Berechnung ergibt sich für einen Energiepreis von 26,64 Cent/kWh. Weitere zugrundeliegende Annahmen der Berechnung sind der CO₂-Emissionsfaktor mit 468 g/kWh und 8.760 jährliche Betriebsstunden.

Neben diesen deutlichen Einsparungen bei Energie und Kosten sind die neuen Geräte auch um 30 Prozent kürzer und leichter.

Entdecken Sie Ihre Energieeffizienz-Champions!

Simulieren Sie Ihr Einsparmöglichkeiten in Ihrem Gebäude spielerisch

Energie ist und bleibt teuer. Dazu kommt, dass Unternehmen im Rahmen ihrer ESG-Ziele die CO2-Emissionen reduzieren müssen. Viele Firmen investieren deshalb in erneuerbare Energien wie Photovoltaik auf dem Dach oder kaufen grünen Strom ein. Reicht das? Entdecken Sie in diesem Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in ihrem Gebäude. Sie erfahren, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und gleichzeitig Emissionen sparen.

Übrigens, das dargestellte Gebäude basiert auf der Danfoss-Produktion in Graasten, Dänemark. Alle Wertegrößen der Einsparungen und die damit zusammenhängenden Berechnungen sind auf die Abmaße dieses Gebäudes bezogen. Starten Sie Ihr Energieeffizienz-Match!

Mit Experten sprechen

Danfoss experts supports customers in production facility

Lohnt sich diese Energieeffizienzmaßnahme? Egal, ob Neubauprojekt oder Bestandsgebäude: In gewerblich genutzten Gebäuden muss ein präzises Gleichgewicht zwischen dynamischem Wachstum und nachhaltigem Management sichergestellt werden. Ob in Hotels, Büros, Rechenzentren oder öffentliche Einrichtungen, mit Produkten und Antriebslösungen von Danfoss können Sie erhebliche Energieeinsparungen, Emissionsreduzierungen und Kostensenkungen erzielen. Wir unterstützen Sie dabei mit Fachberatung zu spezifischen Anwendungen und zu ganzheitlichen Lösungen für optimale Effizienz in Ihrem Gebäude. Sie haben Fragen rund um den Return on Investment von Energieeffizienzmaßnahmen in Ihrem Gebäude? Dann buchen Sie einfach einen Termin im Online-Experten-Kalender.

Danfoss Drives entdecken